计量和报告数据中心效率和排放
各种框架和指标可以在监控进度以及满足强制性和自愿报告要求方面发挥作用。本文概述了与效率和排放相关的流行框架、认证和指标。
目标和协议
行业协会和其他企业可以帮助建立目标并为实现这些目标提供支持。
- 欧洲数据中心协会 通过了 气候中立数据中心协议 ,该协议旨在利用技术和数字化,使数据中心在 2030 年前实现气候中立。成员企业同意实现能源效率、清洁能源、水资源、循环经济和循环能源目标。
- 科学碳目标倡议组织(SBTi) 通过设定以科学为基础的减排目标,帮助公司实现与气候相关的雄心目标。该组织提供最佳实践、技术援助和资源,以动员私营部门加快其商业模式和流程的脱碳行动。
- 联合国可持续发展目标 (SDG) 由已经联合国所有成员国通过的 17 个关联目标组成。这些目标旨在促进社会、经济和环境的福祉和平等。在环境可持续性方面,数据中心所有者和运营商受以下各项影响最大:
- 目标 6 – 清洁饮水和卫生设施
- 目标 7 – 经济适用的清洁能源
- 目标 9 – 产业、创新和基础设施
- 目标 12 – 负责任消费和生产
- 目标 13 – 气候行动
框架和标准
许多企业提供了资源和框架,用以简化效率和排放的管理和报告。
碳信息披露项目 (CDP)运营一套全球披露系统,帮助管理环境影响。它包括在气候、水资源和森林领域的企业和城市行动数据。
GHG 协议提供了全面、标准化的全球框架,行业企业可以使用这些框架来了解、汇总、量化和减少其随时间推移的排放,并与价值链合作伙伴合作完成这些工作。
全球报告倡议 (GRI) 被 全球 250 家公司中的 75%采用。GRI 提供了 通用标准和主题标准,使企业能够报告具有重大经济、环境和社会影响的领域。GRI 还提供了如何的指导,例如可持续发展目标和可持续发展会计准则委员会 (SASB) 标准。在更广泛的关注下,企业采用 GRI 标准向利益相关者报告,其中包括监管机构、投资者和媒体。
可持续数字基础设施联盟已制定了 到 2030 年实现可持续数字基础设施的路线图,维谛技术 (Vertiv) 是其主要赞助商。该联盟为 IT 制造商和买家提供了一个减少碳排放、能源消耗、电子废物和污染的框架。
价值报告基金会 (VRF)的成立旨在设定标准,使公司能够报告可能对业务产生重大影响的 ESG 问题,企业组织也采用其标准向投资者 和其他金融资本提供者报告。
气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)(TCFD) 提供了一个框架,帮助上市公司和其他企业披露他们面临的气候相关风险和机会。通过使用该框架,企业组织可以准确地评估风险,适当地分配资本,并为战略规划提供信息。
认证和工具
标准和认证可以帮助所有者和运营商评估他们在行业中的进展,并验证其决策的有效性。
数据中心能源之星评分 旨在将美国政府支持的能源之星认证扩展到数据中心。数据中心能源之星评分考虑数据中心相对于同行的能源绩效,评估气候、天气和业务活动,以提供公平的评分。只有 能源绩效排名前 25% 的数据中心才有资格获得能源之星认证。
生命周期可持续性评估 提供 生命周期可持续性评估 (LCSA),衡量关键决策流程的负面 ESG 影响和益处。 LCSA 的评估结果可以帮助产品设计师和制造商做出选择,以提高产品在其整个生命周期的可持续性。
开放计算项目 (OCP) 是一个协作社区,专注于重新设计硬件技术,以支持不断增长的市场需求。 OCP 寻求采用循环经济的方法来设计、使用和再利用硬件,以减少废物,减少这些解决方案中的隐含能源。OCP 为行业硬件产品提供两级认证: OCP Accepted 和 OCP Inspired。 这些认证意味着解决方案至少满足四个原则中的三个:效率、开放性、影响和规模。
指标
提供了广泛的指标,使数据中心运营商能够评估和推动数据中心系统和整体运营的改进。