打造超连通的未来
5G 的发展势头依然强劲,而电信运营商们已开始筹备移动领域的“下一个大事件”。电信运营商如何对其现有基础设施进行最优化,从而为当下的超连通社会提供支持?
目前趋势
通向 5G 的道路
• |
采用尖端技术的 5G 可实现超高速连接,平均下载速度约为 1GBps。 |
• |
5G 有望支持物联网 (IoT) 革命,并提供支持多种设备生成的数据负载所需的连接和带宽。 |
• |
随着5G 的推出和使用,众电信提供商正竞相构建相应基础设施以支持这一技术。 |
SDN/NFV 机遇
• |
SDN 可提高运营商(有线和无线)灵活按需提供带宽的能力,从而让消费者能够以更个性化的方式使用数据。 |
• |
与此同时,NFV 有望使用软件代替传统网络设备,在提升速度的同时降低成本。 |
• |
这些新技术要求电信运营商采用不同的方式,通过端到端可视性来管理网络。 |
可持续的超连通世界
• |
电信运营商面临着为偏远地区消费者提供网络连接的挑战。 |
• |
太阳能或风能等替代能源在农村地区尤其适用。 |
打造绿色通信世界
随着ICT行业的快速发展,大量通信基础设施逐渐步入“老龄化”,能耗负担不断加重,如何以创新数字技术推动老旧存量通信基础设施节能降耗,同样成为了难题。
维谛技术以“三可三维”技术理念,帮助通信基础设施实现全生命周期的节能改造,重新绿色启程!
基础设施挑战
• | 电信核心网络支持着大量网内功能,包括提供移动和 Web 服务、托管云和 Colo 产品,以及后端 IT 需求的处理。由于支持多种 IT 功能会增加计算需求,因此其核心便容易产生高热量密度。 |
• | 随着 5G 迅速从神话变为现实,运营商必须重新评估其现有基础设施,以确保有能力支持高密度计算环境。 |
• | 许多运营商的核心数据中心规模较小,因而很容易遇到散热问题。 |
• | 因此,运营商面临的挑战在于优化现有基础设施以获得较高的可靠性和效率,同时确保灵活性以及适应未来需求的能力。 |

• | 如今,消费者渴望获得更多数据和更快的宽带速度。在此种背景下,运营商面临着严峻的挑战:他们既需要扩大网络覆盖范围,又需要增进与消费者的连接以避免客户流失。 |
• | 由于网络覆盖范围广泛,所以运营商必须为消费者减少延迟并确保数据主权。 |
• | 对于电信运营商而言,依靠核心数据中心可能不是有效的方法,亦不具成本效益。因此,必须考虑强化其网络边缘。 |

• | 许多电信运营商正在为偏远乡村的消费者建立网络连接。但是在边远地区铺设或连接电缆非常困难。 |
• | 在偏远地区管理和维护电力需要使用发电机,而恶劣的天气条件及其他延误原因可能会影响柴油供应。 |
• | 在有资源的情况下,混合/替代能源是 |
• | 保护关键的宽带机箱免受恶劣环境影响,对于维系连接性和可靠性而言至关重要。 |

成功案例

为BSS 3.0成功上线提供保障,维谛技术携辽宁电信体验模块化数据中心的魅力
2020年1月9日5G世代来临,中国电信开始在全国范围内分批次在各省上线BSS系统3.0。辽宁电信作为辽宁省的基础通信运营商,也在积极布局新一代智慧BSS 3.0系统的快速上线,并启动浑南枢纽楼数据中心建设项目。
阅读更多 查看所有文章