Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS系统,专为空间受限的环境打造,提供高度能效、模块化设计的可靠电力保障
【2024年12月3日,美国俄亥俄州哥伦布】——全球关键数字基础设施及持续性解决方案供应商维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)今日宣布推出全新Vertiv™ PowerUPS 9000不间断电源(UPS)系统。这款UPS系统采用高效能、高功率密度设计,拥有紧凑占地,能够支持从传统计算到高密度IT应用的广泛场景。目前,该系统已在全球范围内推出,提供符合UL和CE标准的型号,单台功率范围覆盖250至1250kW。
Vertiv PowerUPS 9000具有高达97.5%的双变换效率,以及领先的高功率密度设计。系统支持快速、便捷的安装,提供顶部和底部线缆接入选项,同时内置回馈保护和接地故障套件,无需额外空间或现场安装。此外,该系统能够在全球范围内部署,显著降低采购和服务的不一致性、交付延误及停机风险。
“Vertiv PowerUPS 9000旨在最大限度提升可靠性和能效,同时缩小占地并简化复杂性,”Vertiv大功率副总裁Giovanni Zanei表示,“其模块化结构与高功率密度,能为数据中心用户提供能效卓越、可靠的电力保护,适用于传统和混合AI应用。”
Vertiv PowerUPS 9000是维谛Vertiv同类产品中能效最高的UPS,物理占地相比上一代产品缩小32%。该系统兼容Vertiv™ EnergyCore锂电池柜,以及阀控式铅酸(VRLA)电池和镍锌电池等多种储能技术。
系统采用独立分离的控制设计和双热插拔通信控制板,每个电源模块可独立运行。如发生故障,受影响模块将自动隔离以保护其他模块,确保系统持续运行。同时,固态静态旁路开关优化旁路线,支持全热插拔维护和升级,无需停机即可完成服务操作。
此外,Vertiv PowerUPS 9000可搭载Vertiv™ Next Predict预测性维护功能,通过先进的监控与数据分析,结合AI和机器学习算法评估设备健康状况,优化现场运营,延长设备寿命,确保性能最佳化。
在产品开发过程中,Vertiv工程师对PowerUPS 9000进行了全面的工程验证测试(EVT)和设计验证测试(DVT),以确保其在真实场景中的性能与可靠性。同时,系统还通过了多项环境、性能及极端条件测试,包括碎屑防护、抗震结构耐久性测试,以及电压突升和跌落测试,验证其在严苛条件下的稳定表现。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。