Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

推动变革:维谛技术Vertiv探索ESG与技术的交集

2024年3月1日

中国深圳,202431-数据中心行业一直在探索高效且具有成本效益的电源和制冷解决方案,近年来,环境、社会与治理(ESG)和可持续发展关注的提升,也要求数据中心越来越注重减轻运营过程中对环境的影响。

 

维谛Vertiv 首席技术官兼执行副总裁梁恒毅提到:“数据中心作为能源密集型行业,伴随着AIGC技术的进步正不断扩大容量,满足日益增长的企业和社会数字需求。”在此过程中,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)不仅致力于提高能源效率,还需要探索如何在促进行业持续增长的同时,减少或避免数据中心对气候变化的负面影响。

 

能源消耗和温室气体排放

 

衡量环境影响的一个关键指标是范围2排放,即企业通过使用电力产生的温室气体排放。当企业使用的电力来源于化石燃料,其消耗量越大,产生的范围2排放也越多。考虑到化石燃料在全球发电中占比超过60%,数据中心的电力供应大多会导致范围2排放。

 

根据2023年Uptime Institute的全球数据中心调查,数据中心PUE四年来一直持平在1.58。然而,报告也显示,在使用碳基能源且IT负载一致的情况下,PUE为1.3的数据中心相比于PUE为1.58的数据中心,能够减少18%的范围2排放。

 

节能产品和解决方案

 

维谛技术 (Vertiv) 提供了广泛的技术和解决方案,帮助客户提升电力和制冷基础设施的能效。例如,在电源领域,我们不仅提升了UPS系统在整个产品线上的运行效率,还开发了动态在线模式的创新技术,使UPS效率接近100%。我们的Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS动态在线模式,实现高达99%的运行效率。这类解决方案不仅帮助客户减少了电力消耗,降低了范围2排放,还可以使用诸如燃料电池等环保电力。

 

更高效的资源利用率

 

在一些地区,水资源的高效利用十分重要。大多数据中心制冷系统通过用水来实现制冷。当前企业为了减少时延而将数据中心部署到离用户更近的地方,面临在水资源受限地区构建高效数据中心的挑战。

 

针对这一挑战,我们创新推出了Vertiv™ Liebert® DSE一体化氟泵自然冷却方案,实现数据中心的无水极致节能。与传统的1 MW 使用冷冻水系统的数据中心相比,Vertiv™ Liebert® DSE 250kW自然冷却系统能每年节省高达2500万升水。自十年前推出以来,这一系统已在全球范围内节省了数十亿升水。

 

兼顾效率和环境的设计原则

 

为了兼顾效率与环境,我们在不断开发新产品和解决方案过程中,遵循以下五个设计原则:

 

  1. 设计节能节水的解决方案
  2. 打造持久耐用的兼具弹性和高可用的设备
  3. 限制对环境产生不利影响的制造过程,并增加产品和产品包装中回收材料的使用
  4. 支持远程故障排除、优化服务、改善和减少服务实践对环境的影响,例如根据监控数据进行远程故障排除,并在第一次访问时进行修复,减少访问次数
  5. 重复使用、翻新或回收设备与材料

 

了解更多ESG与技术的实践举措

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言