维谛技术有限公司
维谛技术有限公司(简称“维谛技术”),成立于2000年,提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案,帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施用户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合,致力于保障用户关键应用的持续运行、发挥更优性能、业务需求扩展。
公司名称:维谛技术有限公司 企业口号:恒久在线 共筑未来TM
总部地点:广东深圳
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 企业理念:根植中国 服务中国
基本信息
维谛技术在中国、美国、加拿大、印度、巴西以及欧洲多个国家和地区部署有设计与制造中心,并设有150多个服务网点,致力于为全球客户提供专业的关键基础设施技术和服务。 在全球130多个国家开展业务,拥有约2万余名员工。2020年,维谛技术全球总营收收入44亿美元。
维谛技术立足中国,服务全球。在广东深圳、陕西西安设有研发中心,在广东江门、四川绵阳设立了制造工厂,并在全国设有31个区域客户服务中心和33个办事处,同时发展了超过300家核心代理商的分销团队,充分保障了客户能够随时随地获得公司创新的技术、优质的产品方案及高效的服务响应。
作为数字世界的架构师及业界领先的绿色数据中心技术、研发、产品制造及服务平台,维谛技术始终以保障客户的关键业务需求为己任,专注于通信、数据中心、商业﹠工业三大领域,利用领先的硬件、软件、分析和服务,帮助客户保障其关键应用的持续运行。维谛技术的市场占有率、产品组合和区域竞争力等方面均是全球公认的行业领导者。
企业文化:
“恒久在线,共筑未来”
维谛技术以技术创新集大成者的姿态,成为保障客户业务持续成功的赋能者,积极践行 “关键技术成就永远在线的美好世界”的愿景,致力于保障数字世界的时刻在线。
“根植中国,服务中国”
在维谛技术的全球业务市场布局中,中国市场一直占有重要地位,并长期坚持“根植中国,服务中国”的发展战略。基于这一核心战略理念,维谛技术不仅充分保障了国内客户能够随时随地获得公司创新的技术、优质的产品、完善的解决方案以及高效的服务响应,而且通过充分利用本地人力、物力资源优势和政策优势,不断加快技术创新步伐,推动了公司的发展,也为本地经济的发展注入新鲜活力。
目前,维谛技术97%以上的产品均在国内研发和生产,是真正的“中国制造”。同时,基于对中国市场的信心,维谛技术不断根据市场趋势适时调整业务布局,继续加大中国区投资力度和深度。2018年,维谛技术在绵阳工厂扩大生产规模,并于当年完成年产1500套变频装置生产能力的绵阳工厂二期项目。2021年4月,维谛技术江门工厂三期及新建超大风冷精密空调实验室建成投产。2021年5月,维谛技术在西安西咸新区成立了“维谛技术创新中心”。
“可维节碳”
维谛技术作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商之一,一直倡导节能价值观,致力于为全球客户提供高可靠与节能完美平衡的产品和解决方案。维谛技术通过“可用性经验力、专业集结力、方案调度力、系统验证力、服务增值力”,践行理性的长期主义价值观,帮助客户实现数据中心生命周期全局更优,做数据中心全生命周期长期价值伙伴,由此更好的推动数据中心技术创新,践行绿色发展,为数据中心实现节碳目标贡献出更多的力量。
维谛技术在不断强化节能产品技术研发创新的同时,也在企业内部深入开展节能降耗的实际行动,以更低的资源投入、更高的运营效率满足管理和办公需求,通过持之以恒的行动和不懈的努力,在自身节能减排的同时,促进整个社会的绿色低碳。
业务范围
关键电源管理:通过提供全功能、高性价比的解决方案保护用户的关键系统,确保系统持续运行。
- 交流不间断电源(UPS) :提供高可靠、高效的UPS系统,单位输出功率从不足1kW到大于1MW,以满足关键应用的特定需求。
VertivTM LiebertR系列1-30Kva 中小功率UPS家族
在全新的数字经济时代,小功率UPS的应用正经历深刻的改变。特别是在行业市场细分的趋势下,UPS应用的复杂需求更趋于细腻化,维谛技术针对小型应用场景不断涌现的特殊需求,推出了1~30kVA 中小功率UPS家族,包括VertivTM LiebertR GXE系列1-20kVA高性价比UPS, VertivTM LiebertR APS系列5-20kVA模块化UPS, VertivTM LiebertR ITA2系列1~30kVA高可靠性能UPS,让您不怕断电,无惧维修, 告别麻烦,保障您的关键业务时刻在线
VertivTM LiebertR EXM2 100-250kW 系列UPS
Liebert EXM2 系列UPS是维谛技术根据现有中功率段UPS的市场应用特点,新推出的基于新一代IGBT整流技术的高频塔式UPS。容量段覆盖100~250kVA。具有极致可靠,智简运维,卓越能效,极低CAPEX,全场景适用的五大优势。主要客户群为中小型IT企业、金融服务保险,加工制造业以及其他各种应用场景
- 直流电源系统:用户需要可靠的电源,维谛技术(Vertiv)的直流电源产品恰好满足这一需求。长期以来,维谛技术(Vertiv)的直流电源在电信网络中的以高可靠性著称,经证明是 IT 网络的可行替代方案。产品通过单元级的冗余为用户提供有效的电源保护,并可轻松与可再生资源连接。
Vertiv™ NetSure 801系列分立式通信电源系统
Vertiv NetSure 801 系列电源系统是维谛技术有限公司集多年开发、网上运行经验,推出的新一代大容量通信电源系统。该电源系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜组成,采用了数字化双DSP、有源PFC、软开关技术、原边箝位等先进技术
- 配电:用户的配电系统会影响可用性和可扩展性。维谛技术(Vertiv)的房间级、行级和机架级配电装置使用户能够灵活适应环境变化,并且支持监控以确保可用性和了解能源使用情况。
VertivTM LiebertR APTVertivTM LiebertR APT是维谛技术开发的一款稳定的预制式电源模块,可简化输入输出开关设备,UPS和更佳电源系统管理器,将其设计在一个整体中,具有高可靠的质量和安全性,是符合用户对电源的要求的完整解决方案,内部预制的全铜排连接能够更大程度减少安装和部署时间,它通过实现更高的可靠性以及提高运维效
- 工业交流和直流系统:管理工业环境是一项重大职责。用户需要可靠的工业级 UPS 系统、逆变器和整流器用于重型工业用途。维谛技术(Vertiv)提供配置或定制产品,以满足用户的特定工业需求。
- 电源监控和控制:监控对用户有效管理关键系统至关重要。维谛技术(Vertiv)的电源监控和控制产品为用户提供可见的洞察分析,助用户做出明智的决策;同时,有助于提高关键设施的可靠性,合规性和效率。
- 中压变频器:维谛技术(Vertiv)提供可靠、无谐波、高效率的中压变频器,采用低压功率单元串联拓扑结构,单机输出功率从0.22MW到8MW,以满足各种工业场合中压电机的驱动需求。
- 风能:维谛技术(Vertiv)是全球风电机组用变流器完整解决方案提供商,为全球用户提供量身定制的解决方案,以满足每个项目的要求。维谛技术(Vertiv)提供的风电机组变流器已经广泛的使用在全球主要风电发展国家,覆盖了海上风电和陆上风电两大领域,全球并网装机总量已经达到15GW以上。维谛技术(Vertiv)在欧洲、亚洲拥有生产设施和服务代表处及备件中心,为用户提供高效和专业的支持和服务。
热管理:为用户的关键设备提供精确制冷解决方案,维谛技术(Vertiv)有先进的设备和控制系统,具备如何降低运营成本的经验和专业知识。
- 房间级精密空调:保障数据中心运行环境并提供更高能效水平,是一款高可靠性,节省占地面积和运行成本的精密空调。维谛技术(Vertiv)提供热管理解决方案,更优配置来保护用户的数据中心业务。
VertivTM LiebertR PEX4 超高能效精密空调VertivTM LiebertR PEX4系列是针对高回风温度应用,客户对能效和可靠性都有高需求场合的中大型的精密空调。实现全时自然冷技术,额定热负荷下EER达到4.5,75%热负荷下EER能达到6以上。 模块化变频设计,动态制冷,送风温度控制,大大提高全年能效比(AEER),比普通风冷空调的能效大幅提升80%,全年可减少运行电量33.8%;中文图形9寸LCD触摸显示屏,强大的群控与通讯功能;采用R410A环保制冷剂。冷量范围为:20kW~120kW。
- 列间级精密空调:满足用户定制需求的列间精密空调,以实现投资效益更大化。专为列间或机架制冷,广泛应用于模块化数据中心和高热密度场合。创新的功能特点为用户的数据中心提供更高可靠性和更优管理。
VertivTM LiebertR CRV4(S)超高能效智慧列间空调VertivTM LiebertR CRV4(S)是一款绿色数据中心列间制冷产品,拥有业界极致的制冷效率,变频涡旋压缩机,采用环保制冷剂R410A,具有优秀智慧的控制和性能表现,柔性制冷量设计:可在20%~100%调节制冷量,比普通风冷机组的能效大幅提升33.3%~50%。7寸全中文触摸屏,图形显示。 产品系列为风冷12~60kW五个冷量段
- 机柜级精密空调:高热密度制冷可更大限度提高冷却效率,具有方便扩容,节省占地面积,无水进入机房的特点。为用户的关键设备提供安全可靠易部署的解决方案。
VertivTM LiebertR DataMate3000-2系列机房精密空调VertivTM LiebertR DataMate3000-2系列机房专用空调可为中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所提供连续、稳定的温湿度环境,满足5G和边缘计算应用场景。比普通空调节能20%~30%,独有的节能模式和休眠模式,有效控制能耗。采用环保制冷剂R410A,7英寸全中文触摸彩屏,AI自诊断、自学习运行功能,制冷量范围22~28kW,可满足IT、电力、通信、交通、金融等不同行业的精密环境调节需求。
- 蒸发自然冷却
VertivTM LiebertR EFC 高效间接蒸发式冷却单元
维谛技术(Vertiv)提供的LiebertR EFC间接蒸发是用于云、托管和其他大型数据中心的高度可靠和高效的冷却系统。它结合了高效的热交换器和先进的控制装置,可帮助用户节省资金,降低风险并简化热管理。
一体化解决方案:用户需要IT系统和数据中心拥有更佳性能,易于部署并可灵活扩展;维谛技术(Vertiv)的数据中心机柜、一体化解决方案可为IT和基础设施提供关键保障和支持。随着用户的业务发展,维谛技术(Vertiv)的模块化解决方案可满足用户的空间及各项要求。
- 一体化解决方案:在几周内即可快速部署和管理 IT 基础设施,且不会占用更多的数据中心空间,Smart Solutions可以满足用户的 IT 需求并节约成本。
VertivTM SmartAisle
VertivTM SmartAisle 模块化数据中心解决方案是针对中大型数据机房推出的高效、便捷、快速、易维护的一体化数据中心解决方案。集合高效可靠的精密配电、温湿度精密控制、数据采集交互设备,让中小型企业的数据中心建设周期更短,可靠性更高,后期维护方便快捷。
- 机架 & 模块化机房:用户想获得更佳投资效益,并做到有备无患。维谛技术(Vertiv)的机架和模块化机房封闭产品可提供灵活、适应性强和高性价比的解决方案,以满足用户数据中心的特定要求。
VertivTM SmartCabinet 微型数据中心解决方案,为您提供机柜级的整体机房理念,引领行业内微型/ 接 入型机房的 PLUG & PLAY 全新建设标准,为您带来IT 基础设施建设和使用的革命性体验。
VertivTM SmartCabinet
- 户外电源:维谛技术(Vertiv)户外电源可满足高速不间断网络运行需求。提供从小型户外电源到使用远程应用的大型基础设施解决方案产品,有力支持移动语音、视频和电子数据设备。
监控和管理:对用户系统的有效管理始于可视化和控制。维谛技术(Vertiv)的基础设施监控、智能控制和集中管理系统协同工作,以提高设备的可用性、利用率和效率。
- IT管理:数据访问对IT运维而言不需再耗费大量时间,对用户而言不再需要烦琐,对公司而言也不再需要高成本。通过Vertiv的IT管理产品即可随时随地访问多台IT设备,使运维更加简单,提高运营效率并保证关键业务系统的安全。
- 软件:在一个时刻处在数据驱动的互联世界,关键系统的管理对监控的要求达到了前所未有的水平。从模块到系统,再到企业级软件,维谛技术(Vertiv)为用户关键系统的关键基础设施引入不中断的智能化和可视化。
服务:提供多种服务以满足持续的客户设备和产品需求;维护、项目和培训服务;定制客户产品。
社会责任:
维谛技术(Vertiv)始终积极履行对社会应尽的职责,以无私的爱心回报社会,以持续有效的公益实践成为一家负责任、有温度、有情怀的企业。
救灾救助
在2008年四川汶川地震、2010青海玉树地震发生时,维谛技术情系灾区,在第一时间捐款捐物,并调拨大批应急抢险通信电源设备驰援灾区。
2020年年初抗疫初期,维谛技术为中国青少年发展基金会启动的“抗击疫情·希望同行--希望工程特别行动” 捐款人民币100万元,专项用于抗击疫情,并火速支援各地定点应急医院建设,先后为西安市公共卫生中心、深圳市第三人民医院二期工程建设无偿捐献了大批机房设备。
社会帮扶
维谛技术与中国妇女发展基金会合作常年支持“母亲水窖”项目。自2009 年开始,维谛技术就情系云南及西部贫困山区,积极参与“母亲水窖”项目。截至目前,维谛技术已经为云南等缺水地区捐款数百万元人民币,援建了七个“母亲水窖”工程,同时捐赠了价值数十万元人民币的各种物资。
援建学校
“十年树木,百年树人”,维谛技术一直认为捐赠教育事业具有重要意义,先后捐助了广东、广西、四川等多地的小学建设。
2021年5月,维谛技术出资捐赠的“希望厨房”、“希望工程快乐音乐教室”落地广西省都安县城北小学,同时还为城北小学700多名小学生捐赠了少先队鼓乐队、电脑及体育器材。
企业荣誉:
维谛技术作为领先的数字基础设施供应商,提供创新电源、热管理和IT基础设施解决方案和服务。
- 亚太地区数据中心一体化电力基础设施卓越增长领导力奖
- 数据中心电力系统竞争战略创新及领导力奖
- 电力系统卓越电气评论奖(Noriker 电力项目)
- 卓越的热管理EMEA UPS产品领导奖模块化数据中心客户价值领导奖
- ACR 新闻年度环保产品奖
- ACR 新闻年度环保产品奖
- 广东省政府质量奖
- 全国优秀外商投资企业
- 深圳市科技进步奖
- 深圳市质量强市骨干企业
- 中国电气100强
- 新中国成立70周年轨道交通供配电装备领军企业
- 2019企业社会责任行业典范奖
- 2020数据中心科技成果奖一等奖
- 2020中国大学生喜爱雇主
- 2020质造奖-杰出创新引领奖