Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

实现极致节能,“全时自然冷”技术荣膺数据中心行业年度大奖

2019年11月26日

11月20日~21日,由中国数据中心工作组(CDCC)主办的 “2019数据中心年度峰会” 在北京国家会议中心隆重举行。

作为数据中心领域一年一度的高端峰会,本次峰会设置了7个会场在两天时间同步开讲,22个专题聚焦讨论,129场专业主题演讲,内容涉及数据中心建设应用及相关领域的热点话题,为业界带来一场数据中心技术的头脑风暴。

800x450-zh-cn-new-2019-11-26-1_294081_0.jpg

作为本次峰会的重量级嘉宾,维谛技术(Vertiv)大中华区数据中心解决方案部高级总监、绿色网格(TGG)副主席吴健,在 “中国数据中心创新发展蓝图” 主论坛上,发表了题为《从IUE到数据中心最佳颗粒度》的精彩演讲。

800x400-zh-cn-new-2019-11-26-2_294077_0.jpg

在峰会上,已经延续了多年的业内评选活动依旧是行业关注焦点。维谛技术(Vertiv)申报的“全时自然冷技术”,基于前瞻的研发理念和在实际应用中的出色效果,在众多参评的产品技术中脱颖而出,成功荣膺 “2019年度数据中心科技成果奖”,充分体现了维谛技术(Vertiv)数据中心热管理领域的领先研发实力。

800x450-zh-cn-new-2019-11-26-3_294082_0.jpg

在热管理领域,维谛技术(Vertiv)不仅拥有业界最先进的控制技术,可以提供精确制冷解决方案,还在如何降低运营成本等方面拥有丰富的经验积累。

 

全时自然冷技术,将空调节能做到极致

维谛技术(Vertiv)创新研发的全时自然冷技术(Full time Free cooling),是一种从自然冷利用最大化角度设计开发的系统性专利集合和产品技术集群解决方案,其中涉及到4项发明专利,8项实用新型专利及1项外观专利。


在具体的实现方式上,全时自然冷技术是以风冷全变频精密空调系统为基础,通过实时的全自动控制实现对室外冷源的实时、充分利用。

800x450-zh-cn-new-2019-11-26-4_294083_0.jpg

当室外温度低于室内温度时,全时自然冷技术即可通过调节室内外风机转速、变频压缩机转速、电子膨胀阀开度、变频氟泵转速来实现冷凝温度下降时蒸发温度不变的效果,从而在降低系统功率的同时保证冷量不变,实现更高的系统能效。


该技术具有高温自然冷、全自动自然冷、无死区自然冷三大特点,可最大化限度地利用春、秋、冬季以及夏季夜间的自然冷资源,只要室外环境温度低于室内回风环境温度,即可开始自然冷源的利用。

 

技术成功落地,赋能多款全变频系统机组

可以说,全时自然冷是一个制冷技术、控制技术和感应技术等相结合的全新产物,它的目的就是将制冷系统输出与环境温度紧密连接起来,使得自然冷节能发挥到极致,从而降低在数据中心能耗中所占的比重,为实现绿色数据中心奠定基础。

800x500-zh-cn-new-2019-11-26-5_294085_0.jpg

作为一项适用于所有形式的数据中心节能技术手段,全时自然冷技术已经广泛应用于维谛技术(Vertiv)多款全变频系统机组,如房间级的 Liebert®PEX4、Liebert®PEX4S,列间级的Liebert®CRV4、Liebert®CRV4S等具有非凡节能特性的精密空调系统,今后还将应用到Liebert®EFC间接蒸发自然冷却系统及AHU风墙空调解决方案。

全时自然冷技术实现了送风控制、变冷量调节、高回风应用等功能,具备室外风机全智能算法,根据压缩机实际转速、室内负荷、室外温度,寻找最佳冷凝压力点,进一步提升压缩机能效,同时增加泵循环功能,在室内外温差较大时,系统进入泵循环,实现无水自然冷却功能,进一步扩大空调机组功能。
 

维谛技术(Vertiv)旗下应用全时自然冷技术的空调系统,具有高可靠、高灵活、高显热比、大风量等特点,而且机组全系列采用变频调速控制,比普通风冷机组的能效提升了33%~50%。此外,维谛技术(Vertiv)全时自然冷空调系统的另一个独特优势来自于控制系统,而且基于这一优势具备强大的协同群控功能,可以根据实际场景将各模块联动与群控,从而将全时自然冷发挥到极致。

800x450-zh-cn-new-2019-11-26-6_294084_0.jpg

目前,基于强大的性能优势和出色的节能效果,维谛技术(Vertiv)全时自然冷空调系统已经在各个行业领域得到了广泛应用,并在实际运行中显著提升了客户价值。

其中,在江苏有线苏州广电传输中心的应用中,帮助客户数据中心取得了全年平均PUE<1.25的优异水平,比传统数据中心节能68%。同时,与冷冻水系统相比,节省了30%的初始投资成本,并且在缩短部署周期、减少运维成本、提升扩容灵活度、节省室外机占地面积等层面,同样为客户创造了显著的应用价值。
 

而在中国联通天津空港3号楼数据中心中,也同样采用了维谛技术(Vertiv)旗下基于全时自然冷技术的Liebert®PEX4超高能效精密空调,同时所有空调外机全部采用了Liebert®VCC集中式冷凝器。

800x400-zh-cn-new-2019-11-26-7_294078_0.jpg

本次峰会前夕,CDCC专家组曾到中国联通天津空港数据中心考察,并对全时自然冷技术的实际应用进行调研。中数智慧信息技术研究院副院长罗志刚作为本次调研组的专家,在峰会“数据中心制冷与节能技术”分论坛的《亚太地区数据中心调研分享》中对该项目进行了介绍,并对全时自然冷技术的应用作了重点分享。

800x400-zh-cn-new-2019-11-26-8_294079_0.jpg


罗志刚表示,中国联通天津空港1号楼和3号楼数据中心采用了不同的制冷系统,其中1号楼采用了集中水冷系统,而3号楼的制冷方案完全不同,采用了全变频风冷系统,并且冷凝器采用集中机组。低PUE是3号楼数据中心的最大亮点,在今年8月份,经过第三方整体测试,在100%负荷的工况下,该数据中心整体PUE实测为1.258。

800x400-zh-cn-new-2019-11-26-9_294080_0.jpg


罗志刚表示,中国联通天津空港3号楼数据中心的成功实践,为相同类型数据中心的制冷系统建设提供了一个很好的范例,也打破了中大型数据中心只采用冷冻水系统空调方案的“传统定势”,为今后数据中心的空调系统建设提供了更多的选择性。

选择您的本国语言