Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)始终与工业市场发展比肩而行

2018年12月24日

工业领域对于关键基础设施的应用具有非同一般的要求,尤其是应用场合恶劣的运行环境及电网环境,更为应用产品方案的实际性能带来严峻考验。

高可靠工业用UPS赢国家光热发电示范项目青睐

镜场是光热电站的核心系统,其中定日镜追光系统更是镜场的关键。实现定日镜的精准有序动作,离不开关键的两种设备--定日镜控制系统和持续稳定的不间断电源供应,需要配置具有极高性能的UPS系统。

800x_-2018-12-24_1_255984_0.png

在国家首批光热发电示范项目
--中控太阳能德令哈50MW光热发电项目建设中,基于对维谛技术(Vertiv)产品的高度信赖,应用了维谛技术(Vertiv)提供的具有高可靠性的工业用UPS产品。


800x_-2018-12-24_2_255985_0.png


其产品采用了更先进的应用技术和更高级的元器件,在产品性能开发上进一步增强了产品的稳定性、适应性、可靠性和易用性,完美适应工业场合电网波动频繁的特点。通过应用维谛技术(Vertiv)工业用UPS产品,帮助客户有效解决了定日镜追光驱动电源的后顾之忧。

无惧高海拔,打造西藏地区最大数据中心

在西藏地区最大的数据中心项目--国网西藏电力有限公司支撑单位综合楼信息通信机房建设招标中,西藏电力从高海拔地区环境的角度,对基础设施产品的应用提出了严格要求,并基于对维谛技术(Vertiv)品牌及产品的信赖,采用了其提供的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

800x_-2018-12-24_3_255986_0.png

在实际应用中,SmartAisleTM解决方案的模块化部署,不仅使得实际部署更为快速、灵活,而且实现了机房的区域化管理。

800x_-2018-12-24_4_255987_0.png


方案配置的高性能
UPS系统,结合双母线供电方式,更大程度提高了机房运行可靠性。同时,封闭冷通道系统进一步提升了解决方案的节能优势,大幅降低了机房能耗。该项目的成功建设,为高海拔地区数据中心建设打造一个样板工程。

大功率UPS护航云南电网电力调度控制中心

作为关系到国计民生的基础性行业,电力行业用户针对UPS系统的应用,向来具有极高的要求,在电力行业各种场合的实际应用是对UPS性能最好的检验。

在云南电网公司电力调度控制中心UPS升级改造项目中,就是基于维谛技术(Vertiv)在电源领域强大的品牌影响力以及出色的产品品质,应用了其提供的完美融合高可靠性、高可维护性、高效率的Liebert® Hipulse系列大功率UPS。

800x_-2018-12-24_5_255988_0.png

Liebert® Hipulse系列UPS以其领先的技术优势和强大性能,全面满足了云南电网对应用产品在可靠性、可维护性及运行效率方面的苛刻要求。该系统采用单相大功率单模组400KVA设计,机内无并联环流,而且采用原厂封装大容量开关器件,更大提升了可靠性。

同时,这款产品双变换运行模式效率高达的97%,而且系统部件均可按照功能模组拆分装配,不仅易于安装,更大幅节省了占用空间。


助力贵州烟草打造面向未来的现代化机房

贵州烟草在新建机房项目中,认为选择可靠、灵活、智能、高效、节能的基础设施解决方案,是能否成功建设一个现代化的高性能机房的关键因素,并最终选用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM2解决方案。

800x_-2018-12-24_6_255989_0.png

这款方案以多个显著的价值点,为贵州烟草带来了卓越体验。基于领先的模块化设计,具有快速、灵活部署的特点,在较短时间内即完成了项目建设,可以保证机房及时上线运行。

而“1-DNA智慧融合”的核心技术价值,是这款方案的独特优势,不仅方案的产品配置包括了所有基础设施设备,一站式满足了所有需求,并且来自同一品牌的产品实现无缝融合,使得解决方案没有短板可言。

800x_-2018-12-24_7_255990_0.png


通过应用这款方案,贵州烟草成功建设了一个安全可靠、舒适实用、节能高效、灵活扩展、智能管理的机房,而且在环境上美观大气,充分体现了机房的标准化、专业化。

服务华晨宝马IT RACK项目,演绎高端层面的双赢合作

在华晨宝马汽车有限公司IT RACK项目中,维谛技术(Vertiv)提供的具有超一流水准的Miracel系列机柜系统解决方案和Liebert®PEX系列机房专用精密空调、Chloride大容量工业UPS等高品质设备,广泛应用于华晨宝马IT数据中心、生产线、涂装中心、物流中心等多个不同场合,高效满足了项目的应用需求,为华晨宝马的正常生产经营给予了有力支持。

800x_-2018-12-24_8_255991_0.png

在该项目中,华晨宝马针对信息基础设施应用提出了极高的要求。特别是对于IT Rack解决方案的应用,华晨宝马在对产品品质、防护等级等硬性指标及实施细节上,都提出严苛的应用标准,甚至到一颗螺丝钉的用途都进行现场严格把关。

凭借强大的技术优势以及服务、实施能力,维谛技术(Vertiv)从方案设计到供货时间、建设部署都圆满达到了项目建设的严格要求。

尤其是在研发设计上具有特殊优势的Miracel系列机柜系统,更是以其防护等级强、使用效率高、利于散热、配电管理完善、灵活定制的突出特点,极具针对性地满足了项目需求。

完美解决一汽技术中心乘用车所IT机房高热密度难题

中国第一汽车集团公司技术中心(简称一汽技术中心)乘用车所的每个建设环节都按照高水准、高要求进行实施。特别是对于IT机房建设,一汽技术中心在安全性上表达了很高的期望值,针对关键的热管理系统、配电系统的应用提出了严格要求。

800x_-2018-12-24_9_255992_0.png

不同于一般机房的是,由于该项目机房密集部署了大量应用系统,需要应用性能出色的热管理系统来妥善解决由此产生的高热密度问题,以此为机房提供安全的运行环境。

维谛技术(Vertiv)为项目提供了Vertiv Liebert®PEX系列机房专用精密空调、Liebert®XD系列高热密度空调及精密配电柜等大批量产品。其中, Liebert®XD系列高热密度空调是专为解决一汽技术中心乘用车所机房高热密度问题的针对性产品,能应对单机架达30KW的极高热密度情况下的制冷需求,彻底避免了机房运行中的潜在隐患。

茅台“飞天”系列产品生产线高可靠电力保障者

茅台集团在相关不间断电源采购项目中,基于为“飞天”系列产品生产线上的锅炉设备提供高可靠电力保护的考虑,选用了维谛技术Vertiv)旗下的高性能Vertiv Liebert®Hipulse系列工频UPS,为锅炉设备的安全运行提供了有力支撑,也从而保证了整条生产线的稳定运转。

800x_-2018-12-24_10_255993_0.png

在酿造生产过程中,产品生产线上锅炉设备的运行,如果受到电压过低及市电闪断等因素的影响,将给日常生产带来很大隐患。因为一旦供电出现严重问题导致设备故障,将会造成生产量降低大约15%的后果。

Liebert®Hipulse系列工频UPS所具备的卓越性能,使其完美适用于企业生产线以及大型自动化生产的应用场合,圆满达到了项目建设的预期目标,彻底解决了此前电压过低及市电闪断问题,确保了生产效率的提升。

携手五粮液集团,创白酒行业数据中心建设典范

作为中国白酒行业的领军企业,五粮液集团在信息化方面走在了行业的前列,尤其是为了适应业务发展的需要,五粮液集团通过引入维谛技术(Vertiv)的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案,成功建设了面向未来的新一代数据中心,树立了行业典范。

800x_-2018-12-24_11_255994_0.png

在选型阶段,五粮液集团认为,SmartAisleTM解决方案基于一体化、模块化的设计和显著的性能优势,从建设部署到实际运行,再到灵活应对动态需求,均能圆满符合五粮液集团数据中心的应用标准。

事实上,通过应用这款方案,不仅完全满足了五粮液集团数据中心的需求,而且在可靠性、节能性,尤其是‘一站式’解决所有问题和快速部署方面,也给客户带来了显著价值。


变电站电源改造,“eBase解决方案”实现跨行业多场景应用

NetSure™ eBase共站能源运营平台解决方案”是维谛技术(Vertiv)为满足铁塔公司共站建设需求研发的一款全新一体化能源解决方案。基于出色的性能表现,eBase解决方案也赢得了其他领域客户的信任。

800x_-2018-12-24_12_255995_0.png

在陕西宜川变电站电源及通信设备改造项目中,eBase解决方案就开创了跨行业多场景应用的先河,极大体现了这一方案在更多行业领域的适用性。

800x_-2018-12-24_13_255996_0.png

针对宜川变电站电源及通信设备改造项目特殊的实施场景和极高的应用标准,维谛技术(Vertiv)提供的eBase解决方案无论是研发设计、集成化程度,还是运行性能、监控管理、空间利用、部署时间、降低成本,都圆满地达到了客户对产品的预期要求。

高性能解决方案+一流服务,助力吉林电力新大楼核心机房建设

在吉林电力新大楼核心机房项目建设中,通过采用维谛技术(Vertiv)提供的涵括Vertiv Liebert®NX 系列UPS、Liebert®PEX系列空调、高频开关电源、PDU、交直流配电等一批高品质产品,成功建设了一个高性能的一流机房。

 800x_-2018-12-24_14_255997_0.png


同时,针对由于机房特殊的空间布局,导致空调室内外机组连接距离长,由此造成落差大对空调压缩机制冷量输出带来的影响,维谛技术(Vertiv)的施工团队凭借丰富的工程建设经验和专业的设计施工能力,成功解决了这一问题,赢得了客户的高度赞赏。

 

(部分图片来源于网络)

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言