Temel tip ve akıllı tip olmak üzere iki tür Güç Dağıtım Birimi (PDU) vardır. Her ikisi de bir kabin veya kabinet içindeki kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sunarken, akıllı PDU'lar veri merkezi yöneticilerinin güç altyapılarını anlamalarına yardımcı olmak için birkaç akıllı özellik sunar. Veri merkezleri daha dinamik ve karmaşık hale geldikçe, akıllı PDU'lar daha yaygın hale geldi.
Akıllı PDU Nedir?
Akıllı PDU olarak da bilinen akıllı bir PDU, veri merkezi içindeki BT ekipmanına güç dağıtmanın ötesine geçer. Birden fazla cihazda güç tüketimini izleme, yönetme ve kontrol etme yeteneğine sahiptir. Akıllı PDU, veri merkezi profesyonellerine, maksimum kullanılabilirliği sağlamak ve önemli verimlilik gereksinimlerini karşılamak için bilinçli karar vermeyi desteklemeye yardımcı olmak için gerçek zamanlı kritik altyapı verilerine uzaktan ağ erişimi sağlar. İzlenen ve anahtarlanan iki ana akıllı PDU türü olsa da, her türün cihazdan elde edilebilen kritik bilgileri artırmak için dahil edilebilecek çeşitli ek özellikleri vardır. Bazı temel özellikler arasında çıkış seviyesi izleme, çevresel izleme, kullanıcı tanımlı eşiklere dayalı uyarılar ve alarmlar ve daha fazlası yer alır. Bu özellikler, aksama süresini en aza indirir ve Hizmet Düzeyi Sözleşmelerini (SLA'lar) karşılamak için üretici tarafından sağlanan desteği taşır.
Veri merkezi ortamları daha dinamik ve karmaşık hale geldikçe, birçok kuruluş, maliyetleri düşürüp verimliliği artırırken aynı zamanda kullanılabilirliği iyileştirmeleri için veri merkezi yöneticilerine baskı uygulamaktadır. Yeni nesil yüksek yoğunluklu sunucular ve ağ ekipmanları, daha yüksek kabin yoğunluklarına ve genel tesis güç gereksinimlerine olan talebi artırdı. Kabin başına 10kW'ın altındaki yoğunluklar norm olarak kalırken, 15kW'deki yerleştirmeler hiper ölçekli tesislerde tipiktir, hatta bazıları 25kW'ye bile yaklaşmaktadır. Yüksek yoğunluklu konfigürasyonlar gelişmiş performans ve kapasite seviyeleri sağlar, ancak bu daha etkili güç dağıtımı gereksinimi yaratır. Böylece, akıllı bir PDU'da bulunan özellikler ve işlevler, veri merkezi kapasitelerindeki ve yoğunluklarındaki değişikliklere yanıt vermek üzere verimli güç dağıtımı sağlamak için giderek daha önemli hale gelmektedir.
Akıllı PDU Türleri
Akıllı PDU'lar ayrıca izlenebilir ve değiştirilebilir. Temelde, PDU güvenilir güç dağıtımı sunarken daha akıllı PDU'lar uzaktan izleme yetenekleri, enerji yönetimi ve geleceğe dönük tasarım platformları ekler.
İzlenen PDU
İzlenen rPDU’lar, bir yandan kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlarken, bir yandan da hem kabinde hem de uzaktan erişim aracılığıyla güç kullanımının kapsamlı bir görüntüsünü sunar. İzlenen PDU'lar, cihaz seviyesine kadar güç kullanımının daha ayrıntılı bir görünümünü sunan birim ve çıkış seviyesi uzaktan izleme yapılandırma seçeneklerinde mevcuttur. Enerji kullanım eğilimlerini değerlendirmek ve kullanıcı tanımlı güç eşiklerindeki ihlaller konusunda kullanıcıları uyarmak üzere ikaz kabiliyetleri sağlamak için kritik bilgilere hızlı erişim sunarlar. Güç kullanım verimliliğini (PUE) izlemek veya geliştirmek isteyen yüksek yoğunluklu veri merkezleri için önerilirler.
Vertiv İzlenen PDU'lar hakkında daha fazla bilgi edininAnahtarlı PDU
Her çıkışta gücü uzaktan açma, kapatma veya yeniden başlatma için eklenmiş kabiliyetiyle, Anaharlı rPDU’lar, hem kabinde hem de uzaktan erişim aracılığıyla kritik BT ekipmanlarında güç kullanımının kapsamlı görüntüsünü sağlar. Anahtarlı rPDU'lar ayrıca ünite seviyesi ve çıkış seviyesi uzaktan izleme konfigürasyon seçenekleri ile mevcuttur. Anahtarlı rPDU'lar, kazara aşırı yükleri önlemek için prizdeki güç kullanımını sınırlaması gereken veri merkezleri ve uzak veri merkezleri için idealdir. Büyük bir tesiste veya bazı durumlarda tüm tesis ağında güç döngüsü ekipmanlarına güç sağlamak için hızlı ve kolay bir yol gerektiren veri merkezleri için son derece kullanışlıdır.
Vertiv Anahtarlı PDU'lar hakkında daha fazla bilgi edininAkıllı PDU'ların Genel Özellikleri
Akıllı rPDU seçerken, aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmalıdır:
IP Toplama
IP adresleri ve anahtar bağlantı noktaları giderek daha pahalı hale gelmektedir, bu nedenle veri merkezi yöneticileri, IP toplama yeteneklerine sahip birimleri kullanarak akıllı rPDU'ların yerleştirme maliyetini düşürebilir. Yerleştirme maliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, tek bir IP adresinde toplanabilecek birim sayısı 2 ila 50 cihaz arasında değişebileceğinden üretici sınırlamalarını araştırmak önemlidir. Aşağı akım cihazlarının kendi kendine yapılandırılması ile IP toplama gibi diğer özellikler de yerleştirme süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.
Çevresel İzleme
BT ekipmanı, ısı ve nem gibi çevresel koşullara karşı hassastır. Akıllı PDU'lar, ayrı bir izleme çözümünü yerleştirmeye ihtiyaç duymadan optimum çalışma koşullarını sağlamak için kabindeki çevre koşullarını proaktif olarak izlemek üzere çevre sensörleri kullanabilir.
Uzaktan Bağlantı
Akıllı PDU'lar ayrıca veri merkezi yöneticilerine, PDU'ya ağ arayüzü veya seri bağlantı aracılığıyla güç tüketimini izlemek ve arıza süresini önlemek için kullanıcı tanımlı uyarı bildirimlerini yapılandırmak üzere uzaktan erişme olanağı sağlar.
Bant Dışı İletişim
PDU'ya yönelik birincil ağ düşerse, bazı PDU'lar seri konsollar veya KVM anahtarları gibi bant dışı yönetim aygıtlarıyla entegrasyon yoluyla yedekli iletişim sağlar.
DCIM Erişimi
Piyasada, kullanıcılara gerçek zamanlı güç ve çevresel verileri görüntülemek için tek bir erişim noktası sağlayabilen çok çeşitli DCIM çözümleri bulunmaktadır. DCIM ayrıca, veri merkezi yöneticilerinin verimliliği ve kullanılabilirliği artırmasına yardımcı olmak için tüm tesisin görünürlüğünü sağlayan trend raporları oluşturma ve alma olanağı sağlar.
Akıllı PDU Seçerken Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
Akıllı PDU'lar, enerji tüketiminin hassas bir şekilde izlenmesini ve kontrolünü sağlar. Veri merkezi yöneticilerine güç altyapısını doğru büyüklüğe ayarlama konusunda bilgi verebilir ve gereksiz masrafları ortadan kaldırabilirler. Akıllı PDU'ları seçerken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar güvenilirlik, işlevsellik ve uyarlanabilirlik sağlama yetenekleridir.
Güvenilirlik
Akıllı PDU'lar gelişmiş özelliklerle doluyken temel işlevlerinden ödün verilmemeli veya engellenmemelidir. İster temel bir PDU ister akıllı bir PDU kullanılıyor olsun, PDU’ları kalite ve güvenilirliğe odaklanmış bir üreticiden satın almak önemlidir. Tüm üreticiler, tesislerinden ayrılan her birimin %100 testini yapmaz. Sadece her bir üniteyi test etmekle kalmayıp, aynı zamanda ürün geliştirme sırasında ünitenin temel fonksiyonunun güvenilirliğini test etmek için büyük çaba harcayan bir üretici bulmak önerilir.
Yüksek Sıcaklık Sınıfı
Şirket verimliliği girişimleri, enerji tüketimini azaltmak için termostatlarındaki sıcaklığı yükselten veri merkezleriyle sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, veri merkezleri tesis sıcaklığında bir artış yaşamaktadır. Bu değişiklik üreticilerin PDU'ları daha yüksek sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlamalarını gerektirir. Üreticiye bağlı olarak, PDU maksimum çalışma sıcaklıkları 45°C’den 65°C’ye kadar değişkenlik gösterir. Güç dağıtımında güvenilirlik ve kullanılabilirliği sağlamak için yüksek sıcaklık ortamlarında yüksek sıcaklık dereceli bir PDU dikkate alınmalıdır.
Alternatif Çıkışlar
Kabin yoğunlukları arttıkça, kablo yönetimi ve yük dengeleme zorlaşır. Yükler devreler ve fazlar arasında uygun şekilde dengelenmezse, veri merkezi yöneticileri aşırı yük devreleri veya bükme gücü riskiyle karşı karşıyadır. Devre/faz dengeleme ve kablo yönetimini basitleştirmek için PDU üreticileri, dağıtım sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran renk kodlu alternatif prizler sunar.
Kilitleme Çıkışları
Çıkış kilitleme mekanizmaları, yanlışlıkla yük düşmesine neden olan güç kablolarının yanlışlıkla prizden çekilmesini önlemek için BT ekipmanı ile PDU arasındaki fiziksel bağlantıyı emniyete alır. Küresel olarak, PDU'larda kullanılan çıkışlar için en yaygın standart IEC320 C13 ve C19'dur. IEC prizleri uluslararası olarak kabul edilen prizlerdir ve 250V'a kadar çıkış voltajlarını kaldırabilirler. Pazarda kablo kapağından kilit çıkışlarına kadar bazı seçenekler vardır.
İşlevsellik
Akıllı PDU'lar, veri merkezi cihazlarının enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak ölçebilir, yönetebilir ve raporlayabilir. Veri merkezi yöneticileri, hassas ölçüm ve yönetim kontrolü seviyeleri ile bu enerji kullanımını optimize edebilir ve ekipman ve kapasite değişikliklerini daha kolay bir şekilde destekleyebilir. Ayrıca, her bir BT cihazının güç tüketimini anlayarak, daha güncel bir teknolojinin satın alınmasını savunabilirler.
Veri merkezi yöneticileri, akıllı PDU'ları kullanarak enerji tüketimini azaltmak için kullanılmayan BT ekipmanlarının uzaktan kapatılmasını programlayabilir. Gereksiz sermaye giderlerini ortadan kaldırmak, gerçek tüketilen enerji miktarına dayalı geri ödemeler yapmak ve tüketimi verimlilik için proaktif bir şekilde yönetmek için güç altyapısını doğru boyutlandırabilirler.
Akıllı PDU'lar, yaklaşan sorunların oluşmadan önce proaktif olarak bildirilmesini sağlayabilir. Uyarı ve kritik eşik ayarları ihlal edildiğinde, aşırı yük koşulları yaşayan ve aksi takdirde devre kesiciyi ve bağlı yükleri tetikleyebilecek akıllı PDU'lar gibi kritik sorunları ele alma konusunda kullanıcıları uyarabilir. Tüm bildirimler SMS, SNMP tuzakları veya e-posta gibi standart biçimde alınır. Akıllı PDU'lar, kolayca yönetilebilmelerini sağlayacak merkezi bir yönetim yazılımı ile entegre edilebilir.
Uyarlanabilirlik
Kabin düzeyinde esneklik, veri merkezlerinin sürekli değişime uyum sağlamasına yardımcı olan önemli bir faktördür, bu da genellikle daha yüksek yoğunluklar ve daha fazla verimlilik ve kontrol talebi anlamına gelir.
Akıllı PDU'larda geleceğe hazır tasarımlar, sermaye ve enerji maliyeti açısından verimsiz olan önceki büyük boyutlu altyapı sistemleri yaklaşımına tercih edilmiştir. Yükseltilebilir temel PDU'lar ve akıllı PDU'lara sahip veri merkezi yöneticileri, tüm grup prizlerini değiştirmek veya kritik sunuculara giden gücü kesmek zorunda kalmadan yeni teknolojilerden yararlanmak ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak için çalışırken değiştirilebilir izleme cihazlarını kolayca güncelleyebilir.
PDU Hizmetleri
Bazı satıcılar, yerleştirme süresini ve yerinde kurulum maliyetini azaltmak için PDU'ları kabinlere önceden takar. Kabinleri ve PDU'ları sipariş etmeden önce PDU gereksinimlerinizi değerlendirebilecek bir tedarikçi iş ortağı bulun ve tüm güç zincirinizi kullanılabilirlik ve kapasite gereksinimleri için optimize edin.
Kuruluşlar, BT kaynaklarını optimize etmek için kritik güç sistemi varlıklarının yerleştirme ve yönetimini basitleştirmek için PDU'nun Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilir.
OEM servis ortakları PDU kurulum ve başlatma işlemlerini gerçekleştirebilir. BT personeli diğer görevlere katılabilirken, şirketler OEM uzmanlarının kurulumu baştan itibaren doğru bir şekilde yönetme kolaylığına ve güvencesine sahiptir. Bu teknisyenler eski PDU'ların çıkarılmasını ve atılmasını da üstlenebilirler.
Bazı OEM'ler PDU'ların yaşam döngüsünü desteklemek için 5 yıllık bir koruma planı sunar. Ayrıca, servis geçmişlerine isteğe bağlı erişim ve sözleşme altındaki PDU'ların yönetimini basitleştirmede faydalı kapsamlı raporlar sağlayabilirler. Kritik uygulamaların maksimum kullanılabilirliğini sağlamak için yerinde 7/24 acil müdahale hizmetleri vardır.
Akıllı PDU'lar, veri merkezinde yüksek kullanılabilirlik sağlayan stratejik varlıklardır. Kabin içindeki BT güç tüketiminin en iyi görünümünü sağlayabilirler. Ayrıca veri merkezinde akıllı güç izleme ve kontrolü sunar. Hızlı değişime uyum sağlamak için esnek ve uyarlanabilir olmaları beklenmektedir. Kuruluşlar, güvenilir, çeşitli özellikler sunan ve günümüzde ve gelecekte ihtiyaçlarını karşılayabilen akıllı PDU'ları düşünmelidir. Yerleştirme süresini ve maliyetini azaltmak için OEM tarafından sunulan PDU hizmetlerinden yararlanmalıdırlar.
İlgili Ürünler ve Hizmetler