The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Tek Hat Diyagramı nedir?

Tek hat diyagramı, elektrik sistemi analizi için bir plandır. Bu, tesisinizdeki elektrik dağıtım sistemi düzeni ve tasarımına tamamen aşina olmanızı sağlayan kritik bir müdahale planı hazırlamanın ilk adımıdır.

İster yeni ister mevcut bir tesisiniz olsun, tek hat diyagramı gelecekteki tüm test, servis ve bakım faaliyetleri için hayati bir yol haritasıdır. Bu nedenle tek hat diyagramı tesisiniz için bir bilanço gibidir ve tesisinizin anlık görüntüsünü anında sağlar. Tesisiniz değiştikçe sistemlerinizin yeterince korunmasını sağlamak için değiştirilmesi gerekir.

Ürünleri ve Hizmetleri Görüntüle


Etkili bir tek hat diyagramı, yedek ekipmanlar ve mevcut yedek parçalar dâhil olmak üzere elektrik sisteminin ana bileşenlerinin nasıl bağlandığını açıkça gösterecektir. Her bir elektrikli ekipman parçasının derecelemeleri ve boyutları, devre iletkenleri ve koruyucu cihazları dâhil olmak üzere gelen güç kaynağından her bir alt akış yüküne doğru bir güç dağıtım yolunu gösterir.

Birçok süreç tesisinde, yükler küçük artışlarla sürekli olarak eklenir veya çıkarılır. Net etki, sistemin bir parçası aşırı yüklenmeden veya başka sorunlar ortaya çıkmadan her zaman görülmez. Çoğu zaman devreler, ilgili üst akış yönündeki devre kesicilerdeki standart ayarlarda uygun değişiklikler yapılmadan eklenir. Kullandığınız koruyucu cihazlar, zaman/akım kıvrımları ve birbirleri ile koordine edilmelidir. Tek hat diyagramı, ekipmanın uygun tasarımı, yedekleme ve korumayı sağlamak için yol haritası sağlar.

NFPA-70E gereklilikleri doğru, güncel tek hat diyagramları gerektirir.

Vertiv, bu gereklilikleri karşılamak amacıyla tesisiniz için tek hat diyagramları geliştirmek veya mevcut diyagramları güncellemek üzere kapsamlı bir tesis araştırması gerçekleştirebilir. Araştırma şunları içerir:

  • Ekipman envanterine sahip olmak
  • Oluşturulan çizimlerin mevcut olduğunu ve bunların uygun şekilde kullanılabilir olduğunu doğrulamak
  • Uygulanmış çizimlerin mevcut koşulda tutulmasını sağlayan sürecin mevcut olduğunu doğrulamak
  • Yüklerin acil durum/bekleme besleyicilerine bağlı olduğunu doğrulamak
  • Potansiyel tek arıza noktalarını doğrulamak
  • Kritik sistemlerin tasarım yedeklemesini (N, N+1, N+2...) ve tüm kritik ekipmanların bir kapatma olmadan bakımının yapılıp yapılamayacağını değerlendirmek
  • Önerilen eylemlerle birlikte tesise göre bulguları özetleyen bir rapor hazırlamak
  • Müşteri tarafından sağlanan tek hat çizimlerini 480 V dağıtım panolarına kadar güncellemek
  • Tek hat elektrik diyagramının AutoCAD formatında bir kopyasını sağlamak
  • Her tesise uygulanmış çizimleri göndermek

Güncel tek hat diyagramı, aşağıdakiler dâhil olmak üzere çeşitli servis faaliyetleri için hayati önem taşır:

  • Kısa devre hesaplamaları
  • Koordinasyon çalışmaları
  • Yük akış çalışmaları
  • Güvenlik değerlendirme çalışmaları
  • Diğer tüm mühendislik çalışmaları
  • Elektrik güvenliği prosedürleri
  • Etkin bakım

Avantajlar

  • Arıza konumlarını belirlemeye yardımcı olur ve sorun gidermeyi basitleştirir
  • LOTO prosedürü sırasında potansiyel elektrik enerjisi kaynaklarını belirler
  • Personelin güvenliğini sağlar
  • NFPA 70E gereklilikleriyle uyumlu kalır
  • Tesisin güvenli ve güvenilir operasyonunu sağlar

Kapsam

Elektrik sisteminizin doğru bir resmini vermek için, tek hat diyagramı bilgileri normalde şunları içerir:

  • Gelen hatlar (gerilim ve boyut)
  • Gelen ana sigortalar, pot başlıkları, kesiciler, anahtarlar ve ana/bağlantı kesiciler
  • Güç transformatörleri (dereceleme, sargı bağlantısı ve topraklama araçları)
  • Besleme kesicileri ve sigortalı anahtarlar
  • Röleler (işlev, kullanım ve tip)
  • Akım/potansiyel transformatörleri (boyut, tip ve oran)
  • Kontrol trafoları
  • Tüm ana kablo ve teller, ilgili izolasyon anahtarları ve pot başlıklarıyla (geçişin boyutu ve uzunluğu) aynı yerden geçer
  • Entegre röleler ve ana paneller dâhil tüm trafolar ve her besleyici ve her trafodaki yükün tam doğası
  • Kritik ekipman gerilimi ve boyutu (KGK, akü, jeneratör, güç dağıtımı, transfer anahtarı, bilgisayar odası iklimlendirme)

İlgili Makaleler

Dil ve Lokasyon