Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (rPDU'lar) güç zincirindeki son bağlantıdır ve BT yüklerine kritik güç dağıtımı sağlar. rPDU, veri merkezi içindeki her türlü BT ekipmanına güç dağıtmak için tasarlanmıştır.
rPDU güç üretmez, bunun yerine mevcut güç kaynağından güç dağıtır. rPDU, tipik bir veri merkezi ortamında, genellikle bir zemin PDU olarak adlandırılan bir tepe akım Güç Dağıtım Ünitesine (PDU) bağlanır. Zemin PDU normal çalışma sırasında şebekeden güç dağıtır. Bir kesinti esnasında jeneratör tesise güç sağlamaya başlamak için etkinleşirken kesintisiz güç kaynağı (KGK) güç yükünü alır. Zemin PDU, evinizdeki devre kesici paneline benzer ve mevcut gücü devrelere böler, böylece elektrik tesis genelinde dağıtılabilir. Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda jeneratör yedeklilik için kullanılır. Güç, zemin PDU’sundan tesis üzerinden dağıtılır ve rPDU aşağı akış yönünde bağlanır. Ardından rPDU her bir kabinet ve kabindeki BT ekipmanına güç dağıtır.
rPDU, veri merkezi ortamlarında birden fazla cihazda güç tüketimini izleme, yönetme ve kontrol etme yeteneğine sahiptir. Büyük miktarda elektrik dağıtabilir ve yerel ağ üzerinden veya uzaktan erişilebilir. rPDU'lar veri merkezinin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için daha yüksek güç yoğunluklarına uyum sağlayabilir ve daha yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Bazı rPDU'lar temel güç dağıtımından ödün vermemek için bağlı cihazlardan gücü kesmeye gerek kalmadan kolayca yükseltilebilir ve hizmete alınabilir. Bu özellikler, aksama süresini en aza indirir ve Hizmet Düzeyi Sözleşmelerini (SLA'lar) karşılamak için üretici tarafından sağlanan desteği taşır.
Rack PDU’lar neden önemlidir?
Veri merkezi ortamları daha dinamik ve karmaşık hale geldikçe, birçok kuruluş, maliyetleri düşürüp verimliliği artırırken aynı zamanda kullanılabilirliği iyileştirmeleri için veri merkezi yöneticilerine baskı uygulamaktadır. Yeni nesil yüksek yoğunluklu sunucular ve ağ ekipmanları, daha yüksek kabin yoğunluklarına ve genel tesis güç gereksinimlerine olan talebi artırdı. Kabin başına 10kW'ın altındaki yoğunluklar norm olarak kalırken, 15kW'deki yerleştirmeler hiper ölçekli tesislerde tipiktir, hatta bazıları 25kW'ye bile yaklaşmaktadır. Yüksek yoğunluklu konfigürasyonlar gelişmiş performans ve kapasite seviyeleri sağlar, ancak bu daha etkili güç dağıtımı gereksinimi yaratır. Sonuç olarak, rPDU'da bulunan özellikler ve işlevler, veri merkezi kapasiteleri ve yoğunluklarındaki değişikliklere yanıt vermek üzere verimli güç dağıtımı sağlamak için giderek daha önemli hale gelmektedir.
Rack PDU Seçme
rPDU'nuzu seçerken aşağıdaki temel sorularla başlayın:
- Güç gereksinimleriniz nelerdir?
- rPDU'nuzu dikey olarak mı veya yatay olarak mı monte etmek istiyorsunuz?
- Ne düzeyde güç izleme veya yönetimine ihtiyacınız var?
Güç Gereksinimleri
Bir rPDU seçerken en önemli soru, bağlanacak kritik BT ekipmanı için gereken güç gereksinimlerinin neler olduğudur. Veri merkezine bağlı olarak, veri merkezi yöneticisi mevcut güçle sınırlı olabilir. Diğer durumlarda, veri merkezi yöneticisi kabine gücün verilebileceğini belirleyebilir. Veri merkezi yöneticisi mevcut güce karar verme yeteneğine sahipse, yerleştirilecek ekipmanlar için gereken yaklaşık kW'yi belirlemelidir. İhtiyaç duyulan güç, veri merkezi yöneticisinin gereken rPDU güç yapılandırmasını uygun bir şekilde belirlemesini sağlayan kabindeki ekipmanlar için gereken minimum gücü sağlayacaktır. Veri merkezi yöneticisi daha sonra bir elektrikçiye rPDU ile eşleşen kabine uygun prizle gerekli gücü çekmesini sağlayabilecektir.
Öte yandan, veri merkezi yöneticisi zaten mevcut olan güçle sınırlıysa, rPDU'nun takılması gereken yuva tipini tanımlaması gerekecektir. Mevcut güce bağlı olarak, kabinet yoğunluğu sınırlı olabilir veya yerleştirilen ekipmanlar için gereken güç kapasitesine ulaşmak üzere aynı kabine ek rPDU'ların yerleştirilmesi gerekir.
Güç Konfigürasyonları
Çok sayıda rPDU güç konfigürasyon seçeneği bulunmaktadır ve mevcut olanlar, ünitelerin kurulacağı global bölgeye göre farklılık gösterir. Farklı amper ve voltajların yanı sıra tek faz ve üç faz güç seçenekleri mevcuttur. Veri merkezleri, tesis genelinde dağıtılan tek faz veya üç faz güce sahip olabilir. Tek faz güç, evlerde ve küçük işletmelerde daha yaygın olarak kullanılır, ancak bir üç faz güç kaynağından veri merkezlerine de dağıtılabilir. Birçok yüksek yoğunluklu veri merkezi, daha verimli olduğu ve daha yüksek yoğunlukları desteklediği için veri merkezi boyunca üç faz güç dağıtır.
Neyin en iyi olduğunu belirlemek, mevcut olan güce ve bağlı ekipmanların güç gereksinimlerine bağlıdır. rPDU farklı güç (100V tek faz 240 / 415V üç faz) ve akım oranı (10A ila 120A) seçenekleriyle mevcuttur.
Yatay Montaj ve Dikey Montaj
Rack PDU’lar yatay veya dikey olarak ve kabin bölmesi içine veya dışına monte edilir. Yatay rPDU'lar kabin içine yerleştirilir ve genellikle 1U veya 2U kabin alanı kaplar ve 8-16 çıkışa sahiptir. Dikey monte rPDU'lar 54 adete kadar çıkışa sahip olabilir. Bunlar, kabin bölmesinin arkasına ya da yanına kurulur, bu nedenle bunlar kabin içinde kritik ekipman montaj alanı gerektirmez. rPDU için montaj seçeneğini belirlemeden önce veri merkezi alanınızı ve BT ekipmanlarınızı anlamak, maliyet, zaman ve alandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Rack PDU Türleri
rPDU’lar temel, ölçümlü, izlenen veya anahtarlı olarak sınıflandırılabilir. Özünde, rPDU kabinde güvenilir güç dağıtımı sunarken, daha akıllı rPDU'lar uzaktan izleme yetenekleri, enerji yönetimi ve geleceğe hazır tasarım platformları ekler.
Temel Rack PDU
Temel Rack PDU’lar kabin veya kabinet içindeki kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlar. Bunlar düşük maliyetli giriş seviyesi çözümlerdir. Farklı elektrik ve priz konfigürasyonları ile geniş bir yelpazede gereksinimleri karşılarlar. Birçok veri merkezi ve sigorta sağlayıcısı için bir gereklilik olan bölgesel uyumluluklara (yani Kuzey Amerika'da UL ve EMEA'da CE) sahip olmalıdır.
Vertiv Temel Rack PDU'lar hakkında daha fazla bilgi edinin
Ölçümlü Rack PDU
Ölçümlü rPDU'lar, veri merkezi yöneticilerinin güç tüketimi metriklerini yerel bir ekrandan anında görüntülemelerini sağlar. Güç kullanımını izlemek ve aşırı yükleri önlemek için ekipmanları yerleştirirken veya taşırken idealdir. Ölçümlü rPDU'lar, güç altyapısını yerel ağdan hava boşluğu içinde tutması gereken yüksek güvenlikli veri merkezi ortamları için en uygun yöntemdir.
İzlenen Rack PDU
İzlenen rPDU’lar, bir yandan kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlarken, bir yandan da hem kabinde hem de uzaktan erişim aracılığıyla güç kullanımının kapsamlı bir görüntüsünü sunar. İzlenen rPDU'lar ünite seviyesi ve çıkış seviyesi uzaktan izleme konfigürasyon seçeneklerinde bulunur. Enerji kullanım eğilimlerini değerlendirmek ve kullanıcı tanımlı güç eşiklerindeki ihlaller konusunda kullanıcıları uyarmak üzere ikaz kabiliyetleri sağlamak için kritik bilgilere hızlı erişim sunarlar. Güç kullanım verimliliğini (PUE) izlemek veya geliştirmek isteyen yüksek yoğunluklu veri merkezleri için önerilirler.
Anahtarlı Rack PDU
Her çıkışta gücü uzaktan açma, kapatma veya yeniden başlatma için eklenmiş kabiliyetiyle, Anaharlı rPDU’lar, hem kabinde hem de uzaktan erişim aracılığıyla kritik BT ekipmanlarında güç kullanımının kapsamlı görüntüsünü sağlar. Anahtarlı rPDU'lar ayrıca ünite seviyesi ve çıkış seviyesi uzaktan izleme konfigürasyon seçenekleri ile mevcuttur. Anahtarlı rPDU'lar, kazara aşırı yükleri önlemek için prizdeki güç kullanımını sınırlaması gereken veri merkezleri ve uzak veri merkezleri için idealdir. Büyük bir tesiste veya bazı durumlarda tüm tesis ağında güç döngüsü ekipmanlarına güç sağlamak için hızlı ve kolay bir yol gerektiren veri merkezleri için son derece kullanışlıdır.
Rack PDU'ların Genel Özellikleri
rPDU'ların birincil işlevi, kritik gücün BT ekipmanına iletilmesini sağlamaktır. Günümüzün akıllı ve uyarlanabilir rPDU'ları, iş çevikliğini, verimliliği ve kullanılabilirliğini artırmak için özellikler sunan güç dağıtımının ötesine geçti. rPDU seçerken, aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmalıdır:
Alternatif Çıkışlar
Kabin yoğunlukları arttıkça, kablo yönetimi ve yük dengeleme zorlaşır. Yükler devreler ve fazlar arasında uygun şekilde dengelenmezse, veri merkezi yöneticileri aşırı yük devreleri veya bükme gücü riskiyle karşı karşıyadır. Devre / faz dengeleme ve kablo yönetimini basitleştirmek için rPDU, yerleştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran renk kodlu alternatif çıkışlar sunar.
Kilitleme Çıkışları
Çıkış kilitleme mekanizmaları, yanlışlıkla yük düşmesine neden olan güç kablolarının yanlışlıkla prizden çekilmesini önlemek için BT ekipmanı ile rPDU arasındaki fiziksel bağlantıyı emniyete alır. Küresel olarak, rPDU'larda kullanılan çıkışlar için en yaygın standart IEC320 C13 ve C19'dur. IEC prizleri uluslararası olarak kabul edilebilir prizlerdir ve 250V'a kadar çıkış voltajlarını kaldırabilirler. Pazarda kablo kapağından kilit çıkışlarına kadar bir dizi seçenek vardır.
Küçük Taban Alanı
Kabindeki alan gittikçe azaldıkça, rPDU kompakt olmalıdır, böylece dar alanlara monte edilebilir. Güç konfigürasyonuna bağlı olarak, dikey bir rPDU 2 inç (51 mm) genişliğinde ve 2 inç (51 mm) derinliğine kadar küçük olabilir.
Arızaya Dayanıklı Papatya Zinciri Halinde Bağlama:
Güç ve çevresel bilgilere akıllı bir rPDU'dan uzaktan erişmek için bir ağa bağlantı gerekir. Hataya dayanıklı papatya zincirleme halinde bağlama özelliğine sahip akıllı rPDU'lar sadece rPDU bağlantısını basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ağ zincirinde bir kopma olsa bile verilerin raporlanmasını sağlar.
IP Toplama
IP adresleri ve anahtar bağlantı noktaları giderek daha pahalı hale gelmektedir, bu nedenle veri merkezi yöneticileri, IP toplama yeteneklerine sahip birimleri kullanarak akıllı rPDU'ların yerleştirme maliyetini düşürebilir. Yerleştirme maliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, tek bir IP adresinde toplanabilecek birim sayısı 2 ila 50 cihaz arasında değişebileceğinden üretici sınırlamalarını araştırmak önemlidir. Aşağı akım cihazlarının kendi kendine yapılandırılması gibi IP toplamaya dahil olan diğer özellikler de yerleştirme süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.
Çevresel İzleme
BT ekipmanı, ısı ve nem gibi çevresel koşullara karşı hassastır. Akıllı rPDU'lar, ayrı bir izleme çözümünü yerleştirmeye ihtiyaç duymadan optimum çalışma koşullarını sağlamak için kabindeki çevre koşullarını proaktif olarak izlemek üzere çevre sensörleri kullanma yeteneğine sahiptir. Uzaktan Bağlantı
Akıllı rPDU'lar ayrıca veri merkezi yöneticilerine, rPDU'ya ağ arayüzü veya seri bağlantı aracılığıyla güç tüketimini izlemek ve arıza süresini önlemek için kullanıcı tanımlı uyarı bildirimlerini yapılandırmak üzere uzaktan erişme olanağı sağlar.
Bant Dışı İletişim
rPDU'ya yönelik birincil ağ düşerse, bazı rPDU'lar seri konsollar veya KVM anahtarları gibi bant dışı yönetim aygıtlarıyla entegrasyon yoluyla yedekli iletişim sağlar.
DCIM Erişimi
Piyasada, kullanıcılara gerçek zamanlı güç ve çevresel verileri görüntülemek için tek bir erişim noktası sağlayabilen çok çeşitli DCIM çözümleri bulunmaktadır. DCIM ayrıca, veri merkezi yöneticilerinin verimliliği ve kullanılabilirliği artırmasına yardımcı olmak için tüm tesisin görünürlüğünü sağlayan trend raporları oluşturma ve alma olanağı sağlar.
Geleceğe Hazır Tasarım
Yükseltilebilir temel rack PDU'lar ve akıllı rack PDU'lara sahip veri merkezi yöneticileri, tüm grup prizlerini değiştirmek veya kritik sunuculara giden gücü kesmek zorunda kalmadan yeni teknolojilerden yararlanmak ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak için çalışırken değiştirilebilir izleme cihazlarını kolayca güncelleyebilir.
Yüksek Kullanılabilirlikli Akıllı Rack PDU'lar için Dikkat Edilmesi Gerekenler hakkında daha fazla bilgi edininRack PDU Hizmetleri
Kuruluşlar, BT kaynaklarını optimize etmek için kritik güç sistemi varlıklarının yerleştirme ve yönetimini basitleştirmek için rPDU'nun Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilir.
Hizmetler şunları içerir:
- Başlatma ve kurulum
- İsteğe bağlı çıkarma ve atma
- Genişletilmiş koruma planları
- Kapsamlı raporlama
- Yerinde destek ve acil durum müdahalesi
OEM servis ortakları rPDU kurulum ve başlatma işlemlerini gerçekleştirebilir. BT personeli diğer görevlere katılabilirken, şirketler OEM uzmanlarının kurulumu baştan itibaren doğru bir şekilde yönetme kolaylığına ve güvencesine sahiptir. Bu teknisyenler eski rPDU'ların çıkarılmasını ve atılmasını da üstlenebilirler.
Bazı satıcılar, rPDU'ların yaşam döngüsünü desteklemek için 5 yıllık bir koruma planı sunar. Ayrıca, hizmet geçmişlerine isteğe bağlı erişim ve sözleşme altındaki rPDU'ların yönetimini basitleştirmede yararlı olan kapsamlı raporlar sağlayabilirler. Kritik uygulamaların maksimum kullanılabilirliğini sağlamak için yerinde 7/24 acil müdahale hizmetleri vardır.
VERTIV'İN RPDU HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN7/24 kritik sistemleri olan günümüzün veri merkezlerine sahip kuruluşlar, sürekli ekipman kullanılabilirliği sağlamak için —tesis girişinden rack PDU'lara kadar— güç zincirinin her bileşenine büyük yatırımlar yapıyor. Organizasyonlar, çevrelerini anlayışları, güç ihtiyaçları, büyüme planları ve tasarruflarındaki hizmet ile, altyapı ve ekipman açısından doğru yüksek kullanılabilirlik çözümlerini bulmak için daha donanımlıdır.
İlgili Ürünler ve Hizmetler