Özellikle planlanmamış kesinti sürelerinden kaçınmak söz konusu olduğunda, veri merkezi yönetimi hakkında “ayarlayıp unutun” diye bir şey yoktur. Dakikada yaklaşık 9.000 dolar ortalama bir tahmini maliyetle tek bir kesinti, bir işletmenin kâr oranını önemli ölçüde etkilemek için yeterlidir. Veri merkezi yöneticilerinin bu riski azaltmalarına yardımcı olacak proaktif önlemler almaları gerekir.
En etkili yöntemlerden biri, tamamen yedekli bir veri merkezi güç altyapısı inşa etmektir. Bu, her ekipman kabin veya kabineti için iki kabin güç dağıtım ünitesine (rPDU) sahip olmak anlamına gelir. Operatörler, üretici tarafından yüzde 100 güvenilirlik için test edilen rPDU’ları kullanıp doğru bir şekilde yönetirse, yedek güç altyapılarında bir arıza olasılığını astronomik düzeyde azaltabilir.
Güvenilir bir rPDU markasıyla başlayın...
Doğru yeteneklere sahip akıllı rPDU'ları araştırın.
Öncelikle, yalnızca bir kabloyla çalışan eski sunucularınız varsa, otomatik transfer anahtarlarına yatırım yaptığınızdan emin olun. Bunlar, bir kablo üzerinden birincil ve ikincil güç kaynaklarına bağlantıyı kolaylaştırır. Yük devretmenin sorunsuz olmasını sağlamak için bu çok önemlidir. Bunun ardından rPDU’ları konuşabiliriz.
Veri merkezi yöneticileri rPDU'ları uzaktan anahtarlama ile kullanmalı ve ideal olarak, bir bakışta rPDU’ların her birine hangi güç beslemesinin bağlı olduğunu belirtmek için birden fazla renkle gelecektir. Bu durumda, akıllı rPDU'ları kullanma seçeneği bulunmaktadır. Bunlar, hem büyük ölçeklerde hem de tek tek ekipman parçaları aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde uzaktan güç dağıtım izlemesi sağlar. Akım, gerilim vb. için eşikler de ayarlanabilir; böylece ikinci bir eşik aşılır, önceden atanmış personele SNMP, SMS veya e-posta yoluyla bir uyarı iletilebilir.
Bu seçenek giderek popülerleşiyor olsa da, özellikle hızlı ağaç yayma protokolü (RSTP) kullanan akıllı bir rPDU bulmak çok önemlidir. Aksi takdirde, her rPDU’nun ağ anahtarına geri bağlanması gerekir. RSTP ile teknisyenler, biri serinin sonunda diğeri başında olmak üzere anahtara iki bağlantı ile rack PDU‘ları zincirleme bağlayabilir. Normalde bu, anahtarlama döngüleri oluşturur ancak RSTP özellikle yayın fırtınalarını önlemek için tasarlanmıştır.
...Ve yükü düzgünce yapılandırmak için
Ürünlerini tüm yönleriyle test etmiş ve onların arkasında durmaya istekli bir rPDU üreticisi ile çalışmak çok önemlidir. Aynı şekilde, bu araçların ihtiyaç duyduğunuz özellikleri, yani yukarıda belirtilenleri sunduğundan emin olunması önemlidir.
Ancak, bu teknolojiyi nasıl kullandığınıza dikkat etmiyorsanız hepsi boşa gider. Spesifik olarak, her kabinet PDU'ya çok fazla güç çekmemek önemlidir. Tesiste sadece iki rPDU’ya sahip olmak, bu rPDU’ların her birine uygulanan güç yüzde 50’yi aşarsa yedeklilik garantisi sağlamaz. Birincil güç kaynağı çevrimdışı olursa, rack PDU’lardan yalnızca biri tüm elektriği alır, bu da tam kapasitede çalışacağı anlamına gelir.
Aynı zamanda, rPDU'larınızın yetersiz kullanılmasına gerek kalmaz. Brandon Perryman’a göre, alçak yük devreleri yüksek elektrik faturalarına sebep olabilir. Başka bir deyişle yük, iki besleme arasında bölünmüşse rack PDU'ları yarı nominal kapasitelerine veya yalnızca bir besleme içinden geçiyorsa tam nominal kapasitelerine yükleyin. Yine de, saygın bir orijinal ekipman üreticisi, azami yükü kaldırabilmesini sağlamak için ürünleri tamamen yük testinden geçirmiş olacak.
Güvenilirlik artı doğru kullanım, güç altyapısının yedekliliğine eşittir. Veri merkezinde neler olup bittiğinden endişe etmeden bu yaz biraz zaman geçirebilirsiniz.