BT Güç Kararınızı Özel İhtiyaçlarınız Belirlemelidir
Kesintisiz güç kaynağı (KGK) sistemi, maksimum kullanılabilirlik sağlamak için tasarlanmış güvenilir bir güç altyapısının vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. KGK sistemi, bir AC güç kesintisi durumunda, kritik cihazlara tipik olarak aküde depolanan enerji yoluyla anlık acil durum gücü sağlar.
KGK sistemleri, özellikle ağ Edge yerleştirmelerinde günümüzün dağıtık BT altyapısını korumada önemli bir rol oynar. Bilgisayar ağlarında bulunan kritik sunuculara ve diğer elektronik bileşenlere güç sağlar ve ana güç kaynağı arızalandığında bile bu sistemlerin düzgün şekilde çalışmaya devam etmesini mümkün kılar.
Uygulamanız için bir KGK seçmek, bir dizi faktörün incelenmesini gerektirir. Korunacak ekipmanın yük boyutu, konumu ve kritikliği, güç yedeği için bir KGK seçerken önemli ve bütçeyle ilgili hususlardır.
Ekipmanlarının Korunması Ne Kadar Kritik Öneme Sahiptir?
Dağıtık BT, neredeyse her sektörde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte kullanıcıları desteklemek, hizmetleri sunmak ve veri toplamak için vazgeçilmez hale gelmiştir. Eğitim, devlet, bankacılık, perakende ve diğer birçok sektörde BT kuruluşları, uzak tesislerin kapasitesini ve dayanıklılığını artırmakta ve ekipmanları yeni konumlara yerleştirmektedir.
BT kapasitesi, ana veri merkezlerinden Ağ Edge’e doğru genişlemektedir; bu da KGK sistemlerinin daha yüksek güvenlik benimsemesini ve sunmasını gerektirir. Ağ Edge artık veri depolama ve ağ donanımları için basit bir oda değildir. Dağıtık, merkezi olmayan mimari artık bilişim ortamı için kritik öneme sahiptir.
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşması, Edge bilişim konusunda yeni beklentiler yaratmıştır. Tüketiciler, önemli bir faktör olarak neredeyse anında yanıt veren her zaman açık ulaşılabilir bir hizmet beklemektedir. Bu, kullanıcıya daha yakın veri işleyebilen yerel Edge merkezleri için artan bir ihtiyacı beslemektedir.
Her kuruluş, tesisindeki çeşitli BT sistemleri için hangi düzeyde koruma gerektiğini belirlemelidir. Bu, bir kesintiden kaynaklanan kayıp zaman, üretkenlik ve satış maliyetlerinin belirlenmesini içerebilir. Bazı sistemler, bir işletmenin kısa bir süreliğine de olsa arızalanmalarını kaldıramayacakları kadar çok hassasken, bazılarıysa doğası gereği daha az kritik öneme sahip olabilir ve dolayısıyla kısa süreli bir kesintiyi tolere edebilir. Çok sayıda hassas elektronik parça bulunan bir tesiste bazı bileşenler bir çevrimiçi KGK ile en yüksek düzeyde koruma gerektirebilirken, diğerleri daha ekonomik bir hat etkileşimli sistemle iyi korunuyor olabilir.
Günümüzde ve Gelecekteki Doğru Yük Büyüklüğünüz
Sistemleriniz bir yıl içinde önemli ölçüde değişebilir. Güç koruma gerekliliklerinizi mümkün olduğunca geleceği göz önünde bulundurarak belirlemelisiniz. Bu, çevrimiçi KGK sistemi ile hat etkileşimli KGK arasındaki kararları içerebilir. Bir sistemin şu anki kritiklik düzeyi ne olursa olsun, gelecekteki güç gereklilikleri bir KGK çözümünün seçiminde önemli bir faktör oynayacaktır.
Uygun KGK boyutlandırması, optimum operasyonel verimlilik için en önemli ilk adım olabilir. KGK’nızdaki yükün ünitenin verimsiz çalışmasına neden olacak kadar küçük olmadığından emin olmalısınız. Bunu yapmak için, her KGK sisteminin gerçek kapasitesi dikkatlice hesaplanmalıdır. Ve bu KGK’nın kapasitesini gerçekten bilmek için güç faktörü değerini dikkate almanız gerekir. Aksi takdirde taşıyabileceği yükten emin olamazsınız.
Örneğin, bir sistem 20 kW olarak derecelendirilmiş olabilir ancak sadece 0,8 güç faktörüne sahipse, bu değerin yalnızca yüzde 80’ini sağlayabilir. “Birlik” (veya 1,0) güç faktörüne sahip bir KGK, nominal kapasitesinin yüzde 100’ünü sağlar. Değerlendirilen her bir KGK’nın kesin güç faktörünü bilmek önemlidir.
Güç Kesildiğinde Ne Kadar Yedek Süreye İhtiyacınız Var?
Çalışma süresi, KGK sisteminizin kesinti sırasında bağlı cihazlara elektrikle güç sağlayabileceği dakika sayısıdır. Minimum çalışma süreniz, tüm BT ekipmanlarınızın düzenli bir şekilde kapatılmasını tamamlamanız için gereken süredir. Bir KGK sistemi belirlerken, bağlı cihazların toplam watt değerinden %20-25 daha yüksek çıkış kapasitesine sahip bir sistem seçmek iyi bir kuraldır.
Edge Koruması
BT uygulamanız genellikle tam olarak ne tür KGK sistemlerinin en iyi olduğunu belirleyecektir. Bu, BT’yi, temizlik malzemeleri ve ihtiyaç fazlası envanterle aynı alanı paylaşacağı malzeme odaları ve kilerler gibi onu desteklemek için tasarlanmamış yerlere koymak anlamına gelebilir. Kabine monte KGK sistemleri, bu küçük alanlarda diğer BT bileşenleriyle alanı paylaşabilir.
KGK Topolojilerinin Üç Ana Türü
Üç ana KGK sistem konfigürasyonu, gücün ünite içinde nasıl dolaştığına göre tanımlanır:
Çevrimiçi (Çift Çevrim) KGK—Çevrimiçi KGK, yüksek kaliteli ve aküye geçiş sırasında kesintisiz AC gücü sağlar. Çevrimiçi KGK ayrıca ekipmanı; elektrik kesintileri, voltaj düşmeleri, kısa süreli azalmalar, dalgalanmalar veya gürültü paraziti nedeniyle ortaya çıkan güç düzensizliklerinin hemen hemen hepsinden korur. Gerçek bir çevrimiçi, çift çevrim KGK %100 güç koşullandırması, aküye sıfır aktarım süresi, çıkış gerilimlerinde sıfır değişiklik ve hat etkileşimli ünitelerden daha iyi geçici baskılama sağlar. Kritik BT yükleri söz konusu olduğunda, yalnızca çevrimiçi çift çevrim teknolojisi tüm olası durumlara karşı tam koruma sağlar.
Hat Etkileşimli KGK—Hat etkileşimli KGK sistemleri hem güç dengeleme hem de akü yedeklemesi sağlar. Bu teknoloji özellikle kesintilerin nadir ancak güç dalgalanmaları yaygın olduğu alanlarda etkilidir. Hat etkileşimli KGK, akü yedeklemeye geçmeden önce çok çeşitli giriş gerilimi dalgalanmalarını destekler. Hat etkileşimli KGK, akü yedeklemesinin ötesinde, güç dalgalanmaları üzerinde daha iyi kontrol ve çevrimdışı sistemler sağlar. Hat etkileşimli KGK’nın kritik avantajı, gerilim güçlendirme devresi ve kabul ettiği giriş gerilimi aralığıdır. Aralık ne kadar geniş olursa, o kadar fazla toplam korumanız olur. Hat etkileşimli KGK, akü yedeğine geçerken güç dengelemesini 4-6 milisaniyelik bir kesintiyle sağlar.
Çevrimdışı KGK—Yedek KGK veya akü yedeği olarak da adlandırılan çevrimdışı KGK, uygun maliyetli bir seçimdir. Daha iyi çevrimdışı KGK sistemleri, aksaklıkları önlemek ve kısa süreli güç kesintilerini ortadan kaldırmak için yeterince hızlı bir şekilde aküye geçer. Çoğu ani yükselmeyi önlerler ancak küçük düşüşler ve dalgalanmalar sırasında mükemmel gücü korumazlar. Çevrimdışı bir sistem, akü yedeğine geçerken şebeke gücünü 6-8 milisaniyelik güç kesintisi ile doğrudan korunan yüke aktarır.
Hangi Boyutta KGK’ye İhtiyacınız Var?
KGK sistemleri hem maksimum watt değerlerine hem de maksimum VA (volt-amper) değerlerine sahiptir. KGK’ya bağlı ekipmanlar bu değerlerin hiçbirini aşmamalıdır. Bağlı ekipmanlar tarafından çekilen toplam akım KGK sisteminin kapasitesini aşarsa, KGK aşırı yüklü hale gelir. KGK aşırı yüklü olduğunda, bir kesinti meydana geldiğinde akü moduna geçmek yerine yükü düşürebilir.
KGK sistemine bağlanacak tüm ekipmanların watt değeri gereksinimlerini toplayarak yaklaşık KGK kapasite gereksiniminizi hesaplayabilirsiniz. Korunacak toplam elektrik yükü hakkında bir fikriniz olduğunda, bu sayıya göre bir KGK kapasitesi seçebilirsiniz. Çoğu KGK üreticisi, BT ekipman yüklerini ünitenin kapasitesinin yaklaşık %80’iyle sınırlandırmanızı önerir. Bu, KGK’nın güç talebindeki dalgalanmaları yönetmesine yardımcı olur, aşırı yük olasılığını azaltır ve ek ekipmanlar için bir miktar kapasite bırakır.
Tüm Güç Sorunlarından Korunmaya İhtiyacınız Var
Kesinti sadece görebileceğiniz bir sorundur. Gerilimde yaşanan artışlar, ani yükselmeler, düşüşler gibi göremediğiniz daha pek çok güç dalgalanmaları vardır. Bunlar, “açıklanamayan” kilitlenmelere ve kritik ekipmanlarınız için potansiyel olarak zarar verici sonuçlara neden olan koşullardır. Hassas BT bileşenlerini bu güç anormalliklerine karşı korumak, genel güç koruma stratejinizin bir parçası olmalıdır.
Vertiv, Uygulamanız İçin Doğru KGK’yı Seçmenize Yardımcı Olur
Vertiv, üç ana teknoloji türünü içeren Ağ Edge uygulamaları için endüstrinin en eksiksiz KGK sistemlerini sunar.
On-line
Hat Etkileşimli