The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Какова максимальная температура вашего серверного помещения?

Температура серверного помещения — один из наиболее важных показателей в любой среде ЦОД. Поддержание постоянной температуры и влажности компьютерного оборудования — неотъемлемая часть работы менеджера предприятия, и существует множество инструментов, которые могут помочь в этом.

При этом менеджерам ЦОД необходимо быть в курсе руководящих принципов, которые они должны соблюдать для эффективной работы предприятия. Отклонение температуры на один или два градуса в любом направлении может казаться не столь большим, но в долгосрочной перспективе это может значительно изменить ситуацию.

Какова максимальная температура серверного помещения для оптимальной эксплуатации? Какова минимальная температура? Ответы на эти вопросы позволят ИТ-руководителям понять допустимый диапазон, в котором они могут поддерживать свои объекты.

Базовые стандарты

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — это орган, который регулирует стандарт приемлемых диапазонов температуры воздуха и влажности для сред ЦОД. Технический комитет ASHRAE 9.9 в 2011 году постановил, что в ЦОД класса A1 должна поддерживаться температура от 15 до 32 градусов Цельсия, а также относительная влажность в диапазоне от 20 до 80 процентов. ASHRAE рекомендует не превышать эти рекомендуемые показатели.

Серверы должны находиться при температуре от 15 до 32 градусов Цельсия.

Меняющиеся требования и возможности

Руководящие принципы ASHRAE постоянно меняются — это происходило в 2004, 2008 и 2011 годах. Поэтому менеджерам ЦОД необходимо изучать информацию об этих меняющихся требованиях. Например, по словам Евгения Свердлика, одного из авторов портала Data Center Knowledge, в 2015 году общество ASHRAE рассматривало возможность расширения допустимого диапазона относительной влажности для ЦОД для повышения эффективности.

Влажность в некоторых объектах выходит за пределы текущего утвержденного диапазона. Например, ЦОД Google в Бельгии работает при температуре 35 градусов Цельсия. Это помогает сократить затраты на охлаждение и снизить воздействие этих огромных вычислительных объектов на окружающую среду.

Почему эту важно?

Температура ЦОД, как было сказано выше, — один из основных показателей, которые ИТ-руководители должны внимательно отслеживать. Если температура оборудования выходит за пределы допустимых диапазонов, могут возникнуть кризисные ситуации.

Например, если температура слишком высокая, может произойти перегрев, что может привести к неожиданному простою серверов. По словам Пенни Джонс, автора портала Datacenter Dynamics, именно это произошло в ЦОД Microsoft в 2013 году, в результате чего серверы, связанные со службами Outlook и SkyDrive, были отключены.

Кроме того, серверы могут быть слишком холодными. Хотя это может не привести к их простою, счет за охлаждение в конце месяца может оказаться слишком большим. Кроме того, не следует забывать о воздействии серверов на окружающую среду. Конечная цель заключается в том, чтобы поддерживать в объектах максимальную температуру, одновременно обеспечивая отсутствие перегрева серверов.

Поддержание в серверных помещениях температуры, которая ниже максимальной и выше минимальной, важно для обеспечения непрерывности бизнеса и эффективности в долгосрочной перспективе. Однако остаются некоторые важные вопросы: Как менеджеры могут узнать температуру помещений в любое время? Как равномерно поддерживать температуру в приемлемом диапазоне?

Поддержание строгих значений минимальной и максимальной температуры сервера — это важная частью работы менеджеров ЦОД. Установив эффективное решение для управления охлаждением, предлагаемое компанией Vertiv, компании могут свести к минимуму вероятность незапланированных простоев и в то же время снизить расходы на электроэнергию. Решения по изоляции помогают организациям сохранять эффективность и увеличивать нагрузку, не тратя дополнительных денег на охлаждающее оборудование.

Язык и регион