Ваши конкретные потребности должны определять ваше решение относительно электропитания ИТ
Источник бесперебойного питания (ИБП) стал незаменимым компонентом надежной инфраструктуры электропитания, предназначенной для достижения максимальной доступности. В случае сбоя питания переменного тока система ИБП мгновенно обеспечивает аварийное питание критически важных устройств с помощью энергии, которая обычно хранится в аккумуляторе.
Системы ИБП играют важную роль в защите современной распределенной ИТ-инфраструктуры, особенно при развертывании сетевой периферии устройств. Они обеспечивают питание критически важных серверов и других электронных компонентов компьютерных сетей и правильную работу этих систем даже при сбое основного источника питания.
Чтобы выбрать ИБП для конкретной области применения, необходимо изучить ряд факторов. При выборе ИБП для резервного энергоснабжения ключевыми факторами являются объем нагрузки, расположение и важность защищаемого оборудования, а также бюджет.
Насколько важно оборудование, чтобы его защищать?
Из-за ускорения цифровой трансформации практически в каждом секторе роль распределенных ИТ-отделов становятся еще важнее для поддержки пользователей, предоставления услуг и сбора данных. ИТ-организации в сфере образования, государственного управления, банковского обслуживания, розничной торговли и многих других отраслях повышают емкость и отказоустойчивость удаленных объектов и развертывают оборудование на новых объектах.
ИТ-ресурсы применяются везде — от основных центров обработки данных до сетевой периферии, поэтому для адаптации и улучшения безопасности требуются системы ИБП. Сетевая периферия больше не является простым шкафом для хранения данных и сетевых устройств. Распределенная децентрализованная архитектура теперь имеет решающее значение для вычислительных сред.
Распространение Интернета вещей (IoT) и облачных сервисов привело к появлению новых ожиданий в области периферийных вычислений. Потребители ждут бесперебойной работы, и практически мгновенный отклик является ключевым фактором. Это создает растущую потребность в локальных центрах периферийных вычислений, которые могут обрабатывать данные ближе к пользователю.
Каждая организация должна определить, какой уровень защиты требуется для различных ИТ-систем на своих объектах. Это может включать в себя определение издержек из-за потери времени, падения производительности и продаж, которые могут возникнуть в результате перебоя. Некоторые системы слишком ценны для бизнеса, чтобы отключаться даже на непродолжительное время, в то время как другие могут быть менее критичными и способны выдержать кратковременные перебои При наличии на объекте большого количества чувствительных электронных компонентов некоторые из них могут требовать высочайшего уровня защиты с помощью ИБП, подключенных к сети, в то время как другие могут быть хорошо защищены с помощью более экономичной линейно-интерактивной системы.
Ваша рабочая нагрузка сегодня…и в будущем
На протяжении года ваши системы могут существенно меняться. Определить свои требования к защите электропитания следует как можно быстрее. Возможно, потребуется решить, что использовать: онлайн-системы ИБП или линейно-интерактивные ИБП. Независимо от уровня критичности системы ее будущие требования к электропитанию будут играть важную роль в выборе решения для ИБП.
Правильный подбор ИБП может быть самым важным первым шагом на пути к оптимальной эффективности. Необходимо убедиться, что нагрузка на ИБП не настолько мала, чтобы устройство работало неэффективно. Для этого следует точно рассчитать истинную емкость каждой системы ИБП. Также необходимо учитывать коэффициент мощности, чтобы действительно знать емкость конкретного ИБП. В противном случае вы не можете быть уверены в том, какую нагрузку он может выдержать.
Например, система может быть рассчитана на мощность 20 кВт, но если коэффициент мощности составляет всего 0,8, она может обеспечить только 80 процентов от ее номинальной мощности. В то же время, ИБП с коэффициентом мощности, равным «единице», (или 1,0) обеспечивает 100 процентов его номинальной емкости. Важно знать точный коэффициент мощности каждого рассматриваемого ИБП.
Сколько времени потребуется для резервного копирования после отключения питания?
Время работы — это количество минут, в течение которых система ИБП может обеспечить питание подключенных устройств от электричества во время отключения. Минимальное время работы — это время, необходимое для завершения упорядоченного выключения всего ИТ-оборудования. При выборе ИБП рекомендуется выбирать систему с выходной емкостью на 20-25 % выше общей мощности подключенных устройств.
Защита периферийных систем
То, какой тип систем ИБП лучше всего вам подходит, часто определяют сценарии использования ИТ-систем. Это может означать, что ИТ-системы могут быть размещены в местах, которые обычно для них не предназначены, например, в кладовках и на складах вместе с чистящими средствами и лишними запасами. Смонтированные в стойке системы ИБП могут занимать место с другими ИТ-компонентами в этих небольших помещениях.
Три основных типа топологий ИБП
Три основные конфигурации системы ИБП определяются тем, как питание проходит через блок.
ИБП в режиме онлайн (с двойным преобразованием)—обеспечивает непрерывное высококачественное питание переменного тока для оборудования без отключения при переключении на аккумулятор. Онлайн-ИБП обеспечивает защиту оборудования практически от любых сбоев электропитания, возникающих вследствие аварий, провалов напряжения, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех. Настоящий ИБП с двойным преобразованием дает 100-процентную стабилизацию питания, нулевое время переключения на питание от батареи, отсутствие изменения выходного напряжения и лучшее подавление переходных колебаний, чем линейно-интерактивные устройства. Только онлайн-технология двойного преобразования полностью защищает критически важные нагрузки ИТ-оборудования от любых возможных аварийных ситуаций.
Линейно-интерактивные системы ИБП— обеспечивают как стабилизацию питания, так и резервное питание от батарей. Эта технология особенно эффективна в тех областях, где перебои в работе происходят редко, но распространены колебания питания. Линейно-интерактивные ИБП поддерживают широкий диапазон колебаний входного напряжения перед переключением на резервное питание от батареи. Помимо резервного питания от батарей, линейно-интерактивный ИБП гораздо эффективнее контролирует колебания питания по сравнению с автономными системами. Основное преимущество линейно-интерактивного ИБП — цепь повышения напряжения и диапазон входного напряжения, принимаемого ИБП. Чем шире диапазон, тем лучше защита. Линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабилизацию питания с отключением на 4–6 миллисекунд при переключении на резервный аккумулятор.
Автономный ИБП—, который также называют резервным ИБП или системой питания от батареи, — это экономичное решение. Улучшенные автономные системы ИБП переключаются на питание от батареи достаточно быстро, чтобы предотвратить сбои и кратковременные перебои в работе. Они предотвращают большинство пиков, но не поддерживают идеальную мощность во время незначительных провалов и поисков. Автономная система передает питание от сети напрямую защищенной нагрузке с перерывом в питании 6-8 миллисекунд при переключении на резервное питание от батареи.
Какого размера ИБП вам нужен?
Системы ИБП имеют как максимальную мощность в Ваттах, так и максимальную мощность В·А (вольт-ампер). Ни одно из этих значений не должно превышаться оборудованием, подключенным к ИБП. Если общий ток, потребляемый подключенным оборудованием, превышает емкость системы ИБП, ИБП будет перегружен. При перегрузке ИБП может сбросить нагрузку, когда произойдет сбой, вместо переключения в режим работы от батареи.
Вы можете рассчитать приблизительные требования к емкости ИБП, подсчитав общую мощность всего оборудования, которое будет подключено к системе ИБП. Как только у вас появится представление об общей электрической нагрузке, которую необходимо защитить, вы можете выбрать емкость ИБП на основе этого значения. Большинство производителей ИБП рекомендуют ограничить нагрузку на ИТ-оборудование примерно 80 % от емкости устройства. Это помогает ИБП справляться с колебаниями энергопотребления, снижает вероятность перегрузок и оставляет емкость для дополнительного оборудования.
Вам нужна защита от всех проблем с электропитанием
Перебои в работе — проблема, которая видна, но она не единственная Есть много других, более частых колебаний мощности — пиков, провалов — которые вы не видите. Это условия, которые приводят к «необъяснимым» блокировкам и другим потенциально опасным последствиям для вашего критически важного оборудования. Защита чувствительных ИТ-компонентов от этих аномалий электропитания должна быть частью общей стратегии защиты электропитания.
Компания Vertiv поможет вам выбрать ИБП, подходящий для вашей области применения
Vertiv предоставляет самую полную линейку стоечных систем ИБП для периферийных вычислений, использующих три основные типа технологий.
Online
Линейно-интерактивные