연혁
![](/49429f/globalassets/images/main-images/1600x280/1600x280-gettyimages-155292678_super_73577_1.jpg)
스타트업 기업가 정신을 바탕으로 인정받는 리더가 제공하는 리소스와 서비스 겸비
Vertiv를 비롯한 Vertiv 파트너는 오랜 역사와 함께 업계 판도를 뒤바꾼 솔루션과 혁신으로 잘 알려진 탄탄한 평판을 바탕으로 앞으로도 전원, 냉각, 접근 및 제어, 모니터링, 관리 효율성 부문의 기대치를 높여나갈 것입니다.
또한 고객이 요구하는 전문성과 안정성 그리고 글로벌 파트너에게서만 가능한 리소스를 제공하고 있습니다. 이는 당사가 메인프레임에서 클라우드를 향한 기술의 진화와 모든 비즈니스 영역의 확장을 선도할 수 있는 이유이기도 합니다.
하지만 Vertiv가 하루 만에 업계 리더가 된 것은 아닙니다. 실제로 Vertiv 제품의 기원이 정보 시대의 시초까지 거슬러 올라가는 것은 사실이지만, 구체적인 기업의 모습은 Emerson이 Network Power 산하에서 주요 인프라 기술을 통합한 2000년부터 자리를 잡기 시작했습니다. 처음에는 Asco와 Liebert 브랜드로 시작한 Emerson Network Power는 데이터 센터, 통신 네트워크, 헬스케어, 상업 및 산업 설비의 주요 기술에 대한 전원,열 관리 및 모니터링 솔루션을 제공하는 최고의 기업으로 빠르게 성장하였습니다.
Emerson은 2004년에 Marconi의 옥외 플랜트 및 전력 사업부를 인수하여 통신 업계의 입지를 확대하였고, 2006년에는 Knurr를 인수하여 인클로저 시스템 솔루션을 강화하였으며, 2009년에는 Avocent를 인수하여 소프트웨어 및 원격 관리 기능을 추가하였고, 2010년에는 Chloride를 인수하여 특히 산업 분야의 전력 솔루션을 확장하는 등 21세기 들어 이러한 비즈니스 투자를 아끼지 않았습니다. 이 기간에 새로운 주요 인프라 솔루션을 끊임없이 개발하여 주요 기술의 안정성, 효율성 및 유연성을 끌어올렸습니다.
최근까지도 Emerson Network Power는 데이터 센터 인프라 관리(DCIM) 및 통합 인프라의 개척자였습니다. Trellis DCIM은 실시간 데이터를 사용하여 데이터 센터 관리를 개선한 최초의 플랫폼으로서 Gartner가 발표하는 모든 DCIM 부문에서 매직 쿼드런트 리더로 선정되기도 했습니다. 그 밖에도 Emerson Network Power는 최초로 행 기반 통합 인프라 솔루션을 제공하여 유수의 데이터 센터 개발사들과 함께 최초로 완전 모듈식 독립 데이터 센터 개발에 참여하였습니다.
지금은 Emerson Network Power가 제공하는 솔루션을 비롯한 솔루션 개발자들 모두 Vertiv 소속이 되었습니다. Vertiv는 지난 성공을 발판으로 삼아, 가능성을 열어줄, 업무에 필수적인 기술의 설계, 구축 및 제공이라는 기업 사명을 실천하기 위해 더욱 역량을 강화하고 헌신해 나갈 것입니다.
연혁
1985 |
Emerson은 고가용성 전력 시스템에 필수인 전력 절환 스위치를 생산하는 ASCO를 인수하였습니다. |
1987 |
Emerson은 정보 기술 시스템을 위한 열 관리 및 전원 보호 분야의 개척자인 Liebert Corporation을 인수하였습니다. |
2000 |
Emerson은 Network Power 사업부를 신설하여 주요 인프라 기술을 단일 브랜드로 통합하였습니다. |
2001 |
Emerson Network Power는 중국 최고의 네트워크 전력 사업자인 Avansys를 인수하는 동시에 Emerson Network Power India를 신설하여 아시아 시장의 입지를 확대하였습니다. |
2004 |
Emerson Network Power는 Marconi의 옥외 플랜트 및 전력 시스템 사업부를 인수하여 기업 솔루션을 통신 업계까지 확장하였습니다. |
2006 |
Emerson Network Power는 최고의 인클로저 시스템 제공업체인 독일 기업 Knürr AG를 인수하였습니다. |
2007 |
Emerson Network Power는 데이터 센터의 에너지 소비를 절감하기 위한 종합 10단계 프로세스인 Energy Logic을 도입하였습니다. |
2009 |
Emerson Network Power는 서비스 프로세서 관리 및 데이터 센터 관리 소프트웨어와 KVM 솔루션을 제공하는 최고의 기업인 Avocent를 인수하였습니다. |
2010 |
Emerson Network Power는 데이터 센터 시장을 겨냥한 최초의 행 기반 통합 DC UPS인 NetSure™ DC UPS를 출시하였습니다. |
2010 |
Emerson Network Power는 유럽 시장의 탄탄한 입지를 기반으로 산업 환경에 적합한 전원 솔루션을 제공하고 있는 혁신적인 UPS 제조사인 Chloride를 인수하였습니다. |
2011 |
Emerson Network Power는 경제적 사용이 가능한 Liebert® DSE 정밀 냉각 유닛을 출시하여 데이터 센터에서 외기 냉각을 사용할 수 있는 기능을 개선하였습니다. |
2012 |
Emerson Network Power는 실시간 데이터 센터 인프라 관리 솔루션인 Trellis 플랫폼을 출시하였습니다. Emerson Network Power는 모듈식 통합 인프라 솔루션으로 구성된 Smart Solutions 제품 라인을 선보였습니다. |
2014 |
Emerson Network Power는 통신 및 관리 기능이 통합된 고효율 대용량 데이터 센터 UPS인 Liebert eXL을 선보였습니다. Emerson Network Power는 데이터 센터 건설을 위한 완전 모듈식 접근 방식을 통해 Facebook이 신속한 데이터 센터 구축(RDDC) 기술을 지원할 수 있도록 도왔습니다. Emerson Network Power는 최고의 기술 제조사들과 파트너십을 체결하고 대역외 서버 관리를 위한 개방형 확장 규격인 Redfish를 개발하였습니다. |
2016 |
Vertiv가 독립된 사업부로서 출범하였습니다. |