La gestione di un data center non è un qualcosa che si può improvvisare, soprattutto se si vuole evitare tempi di fermo imprevisti. Con un costo medio stimato di quasi 9.000 dollari al minuto, una singola interruzione è sufficiente per incidere in modo significativo sulla redditività di un'azienda. I responsabili dei data center devono adottare misure proattive che li aiutino a mitigare tale rischio.
Una delle metodologie più efficaci è quella di progettare un'infrastruttura di alimentazione per data center completamente ridondante. Ciò significa avere due rPDU per ogni rack o armadio. Se gli operatori utilizzano rPDU affidabili al 100% (affidabilità garantita dal produttore) e le gestiscono correttamente, possono ridurre drasticamente la probabilità di un guasto nella loro infrastruttura di alimentazione ridondante.
Scegli con un marchio affidabile di rPDU...
Cerca rPDU intelligenti con le giuste caratteristiche.
Per prima cosa, se hai server legacy con un solo cavo, assicurati di investire in switch di trasferimento automatici. Facilitano una connessione alle fonti primarie e secondarie di alimentazione attraverso un unico cavo. È fondamentale per garantire che il failover sia ottimizzato. Chiarito questo punto, parliamo delle rPDU.
I responsabili del data center dovrebbero utilizzare rPDU con commutazione remota, possibilmente con più di un colore per indicare a colpo d'occhio quale feed di potenza è connesso. Quindi c'è la possibilità di utilizzare rPDU intelligenti. Ciò consente il monitoraggio remoto della distribuzione elettrica, sia su larga scala che in granulare attraverso singole apparecchiature. È inoltre possibile impostare soglie per corrente, tensione, ecc., in modo che non appena una soglia viene superata, il personale predesignato possa ricevere un avviso tramite SNMP, SMS o e-mail.
Con il diffondersi di questa opzione, è fondamentale cercare specificamente una rPDU intelligente che sfrutti il protocollo Rapid Tree Spanning (RSTP). In caso contrario, ogni rPDU deve essere ricollegata allo switch di rete Con RSTP, i tecnici possono assicurarsi che le loro rPDU siano configurate in una catena (daisy-chain) con due connessioni all'switch, una alla fine della serie e una all'inizio. Normalmente, ciò creerebbe circuiti di commutazione, ma RSTP è stato progettato specificamente per prevenire le tempeste di trasmissione.
...e configura correttamente il carico
Lavorare con un produttore rPDU fidato che ha testato i propri prodotti a fondo ed è disposto a garantirne la funzionalità è fondamentale. Allo stesso modo, è importante assicurarsi che questi strumenti offrano le caratteristiche di cui si ha bisogno, vale a dire quelle sopra menzionate.
Tuttavia, sarà tutto inutile se non si fa attenzione a come utilizzare questa tecnologia. In particolare, è importante non distribuire troppa potenza in ogni rack PDU. La semplice presenza di due rPDU non garantisce la ridondanza se il consumo energetico su ciascuno di questi rPDU supera il 50%. Se la fonte di alimentazione primaria è offline, solo una delle PDU del rack deve consumare tutta l'energia, il che significa che funzionerà a piena capacità.
Allo stesso tempo, non si possono facilmente trarre vantaggi dallo scarso utilizzo delle proprie rPDU. Secondo Brandon Perryman, i circuiti sottocaricati possono portare a costi di sottoscrizione alle utenze eccessivi. In altre parole, caricare le rack PDU a metà della loro capacità se il carico è diviso tra due feed o alla capacità nominale se il carico passa attraverso un solo feed. Anche in questo caso, un affidabile produttore di apparecchiature originali avrà attentamente testato i prodotti per garantire che siano in grado di gestire il carico massimo.
L'affidabilità e il corretto utilizzo sono sinonimo di ridondanza nell'infrastruttura elettrica. Ricordati questi concetti e avrai la possibilità di prenderti un po' di tempo per te stesso senza doverti preoccupare di ciò che accade nel data center.