Protección del futuro
El sector de los centros de datos tiene un historial estable en lo que respecta al diseño y operación energéticamente eficientes. En 2010, la PUE promedio de los centros de datos estaba por encima de 2.0, pero mediante esfuerzos e inversiones coordinados, ese promedio cayó por debajo de 1.6 para 2017. Desde entonces los niveles PUE se han estancado en gran medida, mientras que los objetivos del operador se han ampliado para incluir emisiones, consumo de agua y residuos. Alcanzar estos objetivos puede requerir enfoques más radicales que los empleados en el pasado.
Satisfacer la creciente demanda de capacidad
El sector de los centros de datos no se enfrenta al reto de reducir las emisiones, el consumo de agua y los residuos, mientras mantiene la capacidad en los niveles actuales. Más bien, debe progresar hacia esos objetivos mientras sigue satisfaciendo una demanda casi insaciable de capacidad de computación y almacenamiento.
A medida que los propietarios y operadores siguen ampliando su huella para satisfacer la demanda, por medio de implementar cada vez más recursos informáticos más cerca de los usuarios a los que prestan servicios, están empezando a enfrentarse a los obstáculos de los municipios relacionados con el impacto de los nuevos centros de datos en los recursos locales de agua y energía.
Hacia cero emisiones netas
Como resultado, la capacidad de reducir el impacto de la industria en el medioambiente se ha entrelazado con la capacidad de la industria para satisfacer la demanda. Sin progreso hacia operaciones con cero emisiones netas, la industria podría enfrentar más desafíos en el desarrollo de la capacidad que exige el mercado.
Esto no será necesariamente una evolución fácil ni sucederá de la noche a la mañana. Especialmente con el uso de energías renovables, la industria depende de la capacidad renovable conectada a la red eléctrica, así como de los avances en la producción de hidrógeno limpio y las celdas de combustible.
Sin embargo, aunque estas tecnologías avanzan, se puede seguir progresando. Al eliminar las ineficiencias operativas y aumentar las tasas de utilización, los operadores de centros de datos pueden maximizar el valor de cada vatio de energía que utilizan. Al mismo tiempo, la migración de sistemas de enfriamiento que consumen mucha agua a sistemas de enfriamiento eficientes o sin agua puede preservar los recursos en áreas que sufren escasez de este recurso.
Asociarse para el progreso
Vertiv está trabajando con sus socios de centros de datos para resolver problemas complejos relacionados con la infraestructura digital crítica. Reconocemos que el diseño, el desarrollo, el uso y la eliminación de nuestros productos es fundamental para la longevidad de nuestra industria y del mundo.
Recurso: El compromiso de Vertiv con la sostenibilidad
Con ese fin, cuente con Vertiv para obtener innovaciones de gerenciamiento térmico y gestión de potencia que mejoren las operaciones del centro de datos. Nos sentimos orgullosos de liderar las innovaciones que van desde el enfriamiento líquido hasta la habilitación de la red de UPS — todo con el objetivo de permitir operaciones sostenibles de centros de datos en sus instalaciones. Visite la página de Foco de sostenibilidad de Vertiv para obtener más información.
Recurso