![](/492df1/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_gettyimages-1331473755-350112_v2_350113_1.png)
Serie de blogs del Control Vertiv™ NetSure™
Un control preciso de las aplicaciones de energía de CD en su moderno sitio de comunicaciones es esencial para una estrategia de ahorros energéticos que beneficie tanto al medio ambiente como a sus resultados.
![](/49f817/globalassets/images/on-page-image/800x450/800x450_gettyimages-1331473755-350112_v2_350114_1_359090_0.jpg)
¿Está dando seguimiento al consumo energético con una gestión inteligente de la carga?
Julio 12, 2022
La gestión inteligente de la carga ofrece muchos beneficios, ayuda a simplificar la gestión de las cargas del sitio y permite una visión clara de esta.
Leer más![](/49d601/globalassets/images/on-page-image/800x450/800x450-social-5g-tower-night-sky_326949_356884_0.jpg)
Eco-Mode™ es una herramienta infrautilizada
Junio 20, 2022
Eco-Mode™ es una de las herramientas más infrautilizadas que puede reducir las emisiones de carbono y el consumo energético de la infraestructura.
Leer más![](/49ac22/globalassets/images/on-page-image/800x450/800x450-ncu-battery-353568_355146_0.jpg)
Los iones de litio en las telecomunicaciones: consideraciones para los operadores
Abril 29, 2022
La demanda de telecomunicaciones aumentó durante la pandemia y, por lo tanto, estas necesitan un respaldo con baterías de alto rendimiento para alimentar las operaciones y las necesidades de los usuarios.
Leer más![](/49d600/globalassets/images/on-page-image/800x450/800x450-gettyimages-1348372272-353637_353638_0_356886_0.jpg)
El crecimiento de las redes pone de relevancia la seguridad de la infraestructura
Marzo 24, 2022
Las características de seguridad del NetSure NCU incluyen protocolos HTTPS, SNMPv3 y autenticación de usuarios por RADIUS para mantener su infraestructura de red protegida. En este articulo analizamos algunas de las características de seguridad presentes en el NetSure NCU, las cuales han sido diseñadas para ofrecer información y visibilidad continuas mientras mantiene su infraestructura de red protegida.
Leer más![](/498d7f/globalassets/images/ershvmeti/ers/800x450/800x450_ers_gettyimages-88459481-329909_329910_0.jpg)
“Peak Shifting” y “Peak Shaving” en detalle
Marzo 16, 2022
“Peak Shifting” y “Peak Shaving” son dos términos diferentes, pero muchas personas los utilizan como sinónimos. Les explicaremos la diferencia entre ambos.
Leer más