Las unidades de distribución de energía para rack (rPDU) son el último eslabón de la cadena de energía y garantizan la entrega de energía crítica a cargas de TI. La rPDU está diseñada para distribuir energía a todos los tipos de equipos de TI dentro del centro de datos.
La rPDU no genera energía, sino que la distribuye desde la fuente de alimentación disponible. En un entorno de centro de datos típico, la rPDU se conecta a una unidad de distribución de energía (PDU) aguas arriba, conocida comúnmente como PDU principal. La PDU principal distribuye la energía de la red eléctrica durante el funcionamiento normal. Durante un corte, una unidad de alimentación ininterrumpida (SAI) recoge la carga de energía mientras el generador se enciende para poder suministrar energía a las instalaciones. La PDU principal es similar al panel de disyuntores de su casa y deriva la potencia disponible en circuitos para que la electricidad pueda distribuirse por toda la instalación. El generador se utiliza para redundancia en caso de pérdida de alimentación de la red eléctrica. La energía se distribuye a través de la instalación desde la PDU principal y la rPDU se conecta aguas abajo. La rPDU distribuye la energía al equipo de TI de cada armario y rack individual.
La rPDU es capaz de monitorizar, gestionar y controlar el consumo de potencia de múltiples dispositivos en entornos de centros de datos. Puede distribuir grandes cantidades de electricidad y puede accederse a ella a través de la red local o a distancia. Para satisfacer las necesidades cambiantes del centro de datos, las rPDU pueden asumir densidades de energía y resistir temperaturas más altas. Para evitar comprometer la distribución de energía básica, algunas rPDU son fáciles de actualizar y reparar sin necesidad de apagar los dispositivos conectados. Estas funciones minimizan el tiempo de inactividad y hacen posible que el soporte proporcionado por el fabricante cumpla con los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
¿Por qué es importante una PDU para rack?
A medida que los entornos de centros de datos se vuelven más dinámicos y complejos, crece la presión de las organizaciones sobre los administradores de centros de datos para la mejora de la disponibilidad unida a la reducción de costes y al incremento de la eficiencia. Las nuevas generaciones de equipos en red y servidores de alta densidad han aumentado la demanda de racks de densidad más alta y de mayor potencia de las instalaciones en su conjunto. Aunque las densidades inferiores a 10 kW por rack siguen siendo la norma, las implementaciones a 15 kW son típicas en instalaciones de hiperescala, y algunas incluso llegan a los 25 kW. Las configuraciones de alta densidad ofrecen niveles mejorados de rendimiento y capacidad, pero esto crea la necesidad de un suministro de energía más eficaz. Como resultado, las características y funciones disponibles en una rPDU son cada vez más importantes para lograr una distribución de energía eficiente que responda a los cambios en las capacidades y densidades del centro de datos.
Cómo elegir una PDU para rack
Para seleccionar su rPDU, hágase estas preguntas básicas:
- ¿Cuáles son sus requisitos de alimentación?
- ¿Desea montar su rPDU vertical u horizontalmente?
- ¿Qué nivel de supervisión o gestión de energía necesita?
Requisitos de alimentación
La pregunta más importante al seleccionar una rPDU es determinar los requisitos de energía necesarios para el equipo de TI crítico que se va a conectar. En función del centro de datos, el administrador del centro de datos puede estar limitado a la potencia disponible. Mientras que en otras situaciones, el administrador del centro de datos puede tener capacidad para determinar qué potencia se suministra al rack. Si el administrador del centro de datos tiene la capacidad de decidir la potencia disponible, debe determinar los kW aproximados necesarios para el equipo desplegado o que se va a desplegar. La potencia necesaria proporcionará la potencia mínima que requiere el equipo del rack, lo que permite al administrador del centro de datos determinar adecuadamente la configuración de potencia de la rPDU. El administrador del centro de datos podrá, entonces, recurrir a un electricista para que configure el suministro de energía necesario con las tomas de salida apropiadas para el rack que correspondiente a la rPDU.
Por otro lado, si el administrador del centro de datos está restringido a la potencia que ya está disponible, deberá identificar el tipo de toma de salida al que tendrá que conectarse la rPDU. Según la potencia disponible, la densidad del armario podría ser limitada o será necesario configurar rPDU adicionales en el mismo armario para alcanzar la capacidad de energía necesaria para el equipo desplegado.
Configuraciones de alimentación
Existen numerosas opciones de configuración de energía rPDU y las posibilidades dependerán de la región global en la que se vayan a instalar las unidades. Existen diferentes amperajes y tensiones, así como opciones de alimentación monofásica y trifásica. Los centros de datos podrían contar con una distribución de energía monofásica o trifásica para la instalación. La energía monofásica se utiliza con más frecuencia en hogares y pequeñas empresas, pero también puede distribuirse en centros de datos desde una fuente de energía trifásica. Muchos centros de datos de alta densidad distribuyen energía trifásica por todo el centro de datos, ya que es más eficiente y soporta densidades más altas.
La opción más conveniente depende de la potencia disponible y de las necesidades de energía del equipo conectado. La rPDU está disponible con opciones de potencia (de 100 V monofásica a 240/415 V trifásica) y de corriente de entrada (de 10 A a 120 A) distintas.
Montaje horizontal frente a montaje vertical
Las PDU para rack se montan en horizontal o en vertical, dentro o fuera del cerramiento de rack. Las rPDU horizontales se instalan dentro del rack y ocupan espacio, normalmente un espacio de 1U o 2U y disponen de 8-16 salidas. Las rPDU montadas en vertical pueden contar con hasta 54 salidas. Se instalan en la parte trasera o lateral del envolvente del rack, para que no ocupen espacio crítico de montaje de equipos dentro del rack. Conocer bien el espacio que ocupa el centro de datos y el equipamiento de TI antes de seleccionar la opción de montaje para la PDU para rack puede ayudarlo a ahorrar costes, tiempo y espacio.
Tipos de PDU para rack
Las PDU para rack se clasifican como básicas, con medida, monitorizadas o conmutadas. Básicamente, las rPDU ofrecen una distribución de energía fiable en el rack, mientras que las rPDU más inteligentes añaden capacidades de monitorización remota, gestión energética y plataformas de diseño a prueba de futuro.
PDU para rack básica
Las PDU para rack básicas proporcionan una distribución fiable de energía para equipos de TI críticos dentro de un rack o armario. Son soluciones básicas de bajo coste. Cumplen con una amplia gama de requisitos, con una variedad de configuraciones eléctricas y de tomas disponibles. Deben cumplir con la normativa regional (es decir, UL en Norteamérica y CE en EMEA), que es un requisito para muchos centros de datos y proveedores de seguros.
Obtenga más información sobre las PDU para rack básicas de Vertiv
PDU para rack con medida
Las rPDU con medida permiten a los administradores de centros de datos ver los indicadores de consumo de potencia al instante en una pantalla local. Esto es ideal para monitorizar el uso de energía y evitar sobrecargas cuando se despliega o se mueve el equipo. Las PDU para rack con medida son más adecuadas para entornos de centros de datos altamente seguros que deben mantener la infraestructura de energía alejada de la red local.
PDU para rack monitorizadas
Las rPDU monitorizadas ofrecen una visión completa del uso de la energía, tanto en el rack como a través del acceso remoto, mientras continúan brindando una distribución de energía fiable a los equipos de TI críticos. Las PDU para rack monitorizadas están disponibles en opciones de configuración de monitorización remota en el nivel de unidad y en el de salida. Ofrecen un rápido acceso a información crítica para evaluar las tendencias de uso de energía, y proporcionan capacidades de alarma para alertar a los usuarios de infracciones de umbrales de potencia definidos por el usuario. Se recomiendan para centros de datos de alta densidad que deseen monitorizar o mejorar la eficacia del uso de energía (PUE).
PDU para rack conmutada
Las PDU para racks conmutadas ofrecen una visión completa del uso de energía crítica de los equipos de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar remotamente la alimentación en cada salida. Las PDU para rack conmutadas están disponibles en opciones de configuración de monitorización remota en el nivel de unidad y en el de salida. Las PDU para rack conmutadas son ideales para centros de datos que necesitan limitar el uso de energía en la salida para evitar sobrecargas accidentales así como en los centros de datos remotos. Son extremadamente útiles para centros de datos que requieren una forma rápida y sencilla de realizar un ciclo de energía en una gran instalación o, en algunos casos, una red completa de instalaciones.
Características comunes de una PDU para rack
La función principal de una PDU para rack es garantizar que se suministra energía crítica al equipo de TI. Las PDU para rack inteligentes y adaptables de hoy en día van más allá de la distribución de energía para ofrecer características que mejoran la agilidad, eficiencia y disponibilidad para las empresas. Para elegir una PDU para rack, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Salidas alternas
A mayores densidades del rack, más complejidad para la gestión de cables y el equilibrio de carga. Si las cargas no están bien equilibradas en todos los circuitos y fases, los administradores de centros de datos corren el riesgo de sobrecargar los circuitos o de estancar la potencia. Para simplificar el equilibrio de circuitos/fases y la gestión de cables, los fabricantes de PDU para rack ofrecen salidas alternativas codificadas por colores que agilizan significativamente el proceso de despliegue.
Tomas de salidas bloqueables
Los mecanismos de bloqueo de salidas fijan físicamente la conexión en el equipo de TI y la PDU para rack y aseguran que los cables de alimentación no se desenchufarán de la toma por error, lo que causaría una caída accidental de la carga. A escala mundial, los tipos más comunes de salidas que se usan en PDU para rack son C19 y C13 de IEC320. Los receptáculos IEC tienen aceptación internacional y manejan tensiones de hasta 250 V. Hay varias opciones disponibles en el mercado, que van desde la retención hasta el bloqueo de salidas.
Tamaño pequeño
Ante la reducción cada vez mayor de espacio en el rack, las PDU para rack deben ser más compactas para poder instalarse en espacios pequeños. Según la configuración de la energía, una PDU para rack vertical puede ser tan pequeña como 2 in (51 mm) de ancho por 2 in (51 mm) de profundidad.
Conexión en cadena tolerante a fallos
Acceder a la información de energía y medioambiental de forma remota de una PDU para rack inteligente requiere una conexión a red. Las PDU para rack inteligentes con funciones de conexión en cadena tolerante a fallos no solo simplifican la conectividad de la PDU para rack sino que garantizan que los datos se notifican incluso cuando se produce una interrupción en la cadena de red.
Agregación de IP
Las direcciones IP y los puertos de conmutación son cada vez más caros, por lo que los administradores de centros de datos pueden reducir el coste de despliegue de PDU para rack inteligentes utilizando unidades con capacidades de agregación de IP. Si le preocupan los costes de despliegue, es importante estudiar las limitaciones del fabricante, ya que el número de unidades que se pueden agregar en una sola dirección IP oscila entre los 2 y los 50 dispositivos. Otras características incluidas con la agregación de IP, como la configuración automática de dispositivos aguas abajo, también pueden reducir significativamente el tiempo y los costes de despliegue.
Monitorización ambiental
El equipo de TI es vulnerable a condiciones ambientales como el calor y la humedad. Las PDU para rack inteligentes tienen la capacidad de incorporar sensores medioambientales para monitorizar de forma proactiva las condiciones ambientales dentro del rack para garantizar unas condiciones de funcionamiento óptimas sin necesidad de implementar una solución de monitorización independiente. Conectividad remota
Las PDU para rack inteligentes también permiten a los administradores de centros de datos acceder a las PDU para rack de forma remota a través de la interfaz de red o la conexión en serie para monitorizar el consumo de potencia y configurar notificaciones de alertas definidas por el usuario para evitar el tiempo de inactividad.
Comunicaciones fuera de banda
En caso de que la red principal que conecta con la PDU para rack se interrumpa, algunas PDU para rack proporcionan una redundancia de las comunicaciones a través de la integración con dispositivos de gestión fuera de banda, tales como consolas serie o switches KVM.
Acceso DCIM
Hay una amplia variedad de soluciones DCIM en el mercado que pueden proporcionar a los usuarios un punto de acceso único para la consulta de datos de energía y medioambientales en tiempo real. DCIM también ofrece la capacidad de crear y recibir informes de tendencias que proporcionan visibilidad de toda la instalación para ayudar a los administradores de centros de datos a mejorar la eficiencia y la disponibilidad.
Diseño a prueba de futuro
Los administradores de centros de datos con PDU para rack básicas actualizables y PDU para rack inteligentes pueden actualizar su dispositivo de monitorización intercambiable en caliente con facilidad para incorporar nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales sin tener que reemplazar PDU completas o interrumpir la energía de los servidores críticos.
Obtenga más información sobre consideraciones para PDU para rack inteligentes de alta disponibilidadServicios de PDU para rack
Si desean optimizar los recursos de TI, las organizaciones pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por el fabricante de equipos originales (OEM) de la PDU para rack para simplificar el despliegue y la gestión de activos de sistemas de potencia críticos.
Los servicios incluyen:
- Puesta en marcha e instalación
- Retirada y eliminación opcionales
- Planes de protección ampliados
- Informes exhaustivos
- Soporte sobre el terreno y respuesta de emergencia
Los partners de servicio del OEM pueden gestionar la instalación y puesta en marcha de la PDU para rack. Las empresas cuentan con la comodidad y la garantía de una configuración gestionada correctamente desde el principio por expertos autorizados del OEM, para que el personal de TI pueda dedicar su tiempo a otras tareas. Estos técnicos también pueden encargarse de la retirada y la eliminación de las PDU para rack antiguas.
Algunos proveedores ofrecen planes de protección de hasta 5 años de soporte para el ciclo de vida de las PDU para rack. También pueden proporcionar acceso bajo demanda a los historiales de mantenimiento y a informes completos útiles para simplificar la gestión de las PDU para rack por contrato. Existen servicios de asistencia de emergencia sobre el terreno 24 x 7 para garantizar la máxima disponibilidad de aplicaciones críticas.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PARA PDU PARA RACK DE VERTIVDado que los centros de datos actuales cuentan con sistemas críticos 24/7, las organizaciones realizan inversiones significativas en cada componente de la cadena de energía—desde la entrada de la instalación a las PDU para rack— para garantizar la disponibilidad continua de equipos. Conocer bien el entorno, las necesidades de energía, los planes de crecimiento y los servicios a su disposición, permite a las organizaciones equiparse mejor para encontrar las soluciones de alta disponibilidad adecuadas en términos de infraestructura y equipamiento.
Productos y servicios relacionados