No hay nada que sea simplemente "configurar y olvidarse" en lo referente a la administración del centro de datos, especialmente cuando se trata de evitar tiempos de inactividad no planificados. Con un coste promedio estimado de casi 9000 dólares por minuto, una sola interrupción es suficiente para afectar significativamente al resultado final de una empresa. Los directores de centros de datos deben tomar medidas proactivas que les ayuden a mitigar ese riesgo.
Una de las metodologías más eficaces es diseñar una infraestructura de energía de centro de datos completamente redundante. Esto significa tener dos unidades de distribución de energía de rack (rPDU) para cada rack o armario del equipo. Si los operadores utilizan rPDU que el fabricante prueba con una fiabilidad del 100 % y gestionan correctamente esas rPDU, pueden reducir astronómicamente la probabilidad de un fallo en su infraestructura de energía redundante.
Comience con una marca fiable de rPDU...
Busque rPDU inteligentes con el conjunto adecuado de capacidades.
En primer lugar, si tiene servidores heredados con un solo cable, asegúrese de invertir en switches de transferencia automática. Esto facilita una conexión a fuentes principales y secundarias de energía mediante un cable. Esto es vital para garantizar que la migración en caso de fallos sea perfecta. Una vez dicho esto, hablemos de rPDU.
Los administradores de centros de datos deben utilizar rPDU con conmutación remota e, idealmente, deberían venir en más de un color para indicar, de un vistazo, a qué alimentación de energía está conectada cada una. A continuación, existe la opción de utilizar rPDU inteligentes. Esto permite la monitorización remota de la distribución de energía, tanto a gran escala como a través de piezas individuales de equipo. También se pueden establecer umbrales de tensión, voltaje, etc., de modo que en el segundo en que se excede un umbral, el personal designado previamente puede recibir una alerta a través de SNMP, SMS o correo electrónico.
Si bien esta opción se está volviendo cada vez más popular, es vital buscar específicamente una rPDU inteligente que aproveche el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP). De lo contrario, cada rPDU deberá volver a conectarse al switch de red. Con RSTP, los técnicos pueden realizar una cadena en serie de sus PDU para rack con dos conexiones de nuevo al switch, una al final de la serie y otra al principio. Normalmente, esto crearía bucles de conmutación, pero RSTP se diseñó específicamente para evitar tormentas de mensajes.
...y configurar correctamente la carga
Es crucial trabajar con un fabricante de rPDU de confianza que haya probado sus productos a fondo y esté dispuesto a brindar soporte. Del mismo modo, es importante asegurarse de que estas herramientas ofrecen las características que necesita, en concreto las mencionadas anteriormente.
Sin embargo, todo será en vano si no tiene cuidado sobre cómo usa esta tecnología. En concreto, es importante no consumir demasiada energía en cada PDU para rack. El mero hecho de tener dos rPDU no garantiza la redundancia si el consumo de energía de cada rPDU supera el 50 %. Si la fuente de alimentación primaria se desconecta, solo una de las PDU para rack recibirá toda la electricidad, lo que significa que funcionará a plena capacidad.
Al mismo tiempo, no necesariamente se beneficia de la infrautilización de sus rPDU. Según Brandon Perryman, los circuitos de baja carga pueden generar costes de suscripción de energía inflados. En otras palabras, cargue las PDU para rack a su capacidad nominal media si esa carga se divide entre dos alimentaciones, o a su capacidad nominal completa si está pasando por una sola alimentación. Una vez más, un fabricante de equipos originales acreditado habrá probado a fondo los productos para asegurarse de que pueda manejar la carga máxima.
La fiabilidad y el uso adecuado equivalen a redundancia de la infraestructura energética. Recuerde eso, y es posible que pueda tomarse un tiempo libre este verano sin preocuparse por lo que sucede en el centro de datos.